This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:CLKOUT 使用

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1427096/lmx1214-clkout-usage

器件型号:LMX1214

工具与软件:

您好!

时钟缓冲器的输入频率为1800MHz、我们计划将 CLKOUT 引脚连接到 FPGA、并将其设置为 225MHz 的输出频率。

CLKOUT 引脚似乎与 CML 标准相似。 FPGA 可以支持 LVDS、如下所示:

它还支持下面重点介绍的差分标准。

那么、您能否分享在 FPGA 输入端使用哪种标准来满足 CLKOUT 的输出标准?

另外、请建议这两个接口标准之间需要使用哪种类型的终端?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    CLKOUT 需要交流耦合、因此您应该使用 LVDS 接口。

    CLKOUT 还需要在接收器端具有50Ω 终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    "你说什么?
    P 和 N 信号之间具有100 Ω 并联终端。 需要外部偏置 端接电阻器呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    您最好要求 FPGA 供应商进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我将与 FPGA 供应商确认这一点。

    然而、从时钟缓冲器的角度来看、如果 P 与 N 之间的100欧姆差分电阻可以、而不是您建议的50欧姆端接电阻(大概连接到 GND)、您可以分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    差分100Ω 就更好、尤其是 PCB 布局。