This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们将 LMX2595与来自 VCOCXO OD100LP-61205CV-100.0M 的100 MHz 基准信号搭配使用。
如果我们在 R44 (OUTA_PWR)= 31时生成6GHz 信号、则在3GHz 和9GHz 下会出现两个杂散。
如果增加或降低信号频率、杂散的大小会减小、并 在 5.6GHz 或6.2GHz 信号的背景噪声中消失。
如果我们将 OUTA_PWR 减小到大约15、则杂散被抑制到大约-80dBm。
这是我们的寄存器配置:
e2e.ti.com/.../7776.HexRegisterValues.txt
我们在论坛中找到了类似的 LMX2594主题:
LMX2594:5.5GHz 至6.5GHz 范围的杂散-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛
此处的解决方案是将寄存器值 R25设置为 0x0C2B。
这对我们没用。
R25控制 VCO 倍增器电流。 因此、它应该不会影响低于15GHz 的频率、我不明白这在另一种情况下会有什么帮助。
这是已知问题吗?
对此有什么解决方案吗?
感谢您的帮助
Joscha
尊敬的 Josha:
E2E 链接中的情况无关紧要、客户为 LMX2595输入了错误的 R25寄存器值。
您的配置很好、我看不到任何3GHz 和9GHz 杂散。
你(们)好
但我们有3 GHz 和9 GHz 杂散...
我还使用 LMX2595评估板对其进行了测试、结果显示了相同的杂散。
您还能查看评估板上的配置吗?
谢谢
Joscha
尊敬的 Josha:
该图是使用 EVM 并使用您的配置拍摄的。
也许您可以尝试一下、使用 EVM 默认模式配置、输出为7GHz、您是否可以获得3.5GHz 和10.5GHz 杂散?
默认模式(7GHz)下、我们不会收到任何杂散
它们仅适用于6GHz 信号。
如果增加或降低 6GHz 信号的频率、杂散幅度会降低。
如果信号频率达到5.6GHz 或6.2GHz、则杂散就会消失。
在6GHz 左右的小频带之外、我们不会得到4GHz 至9GHz 之间信号的任何杂散。
尊敬的 Josha:
我从来没有见过这个问题,有多少单位有这个问题? 您是否在每次更改 VCO 频率时对 R0进行编程(FCAL_EN=1)?
你(们)好
是的、每次更改 VCO 频率时、我都会在 TicsPro 软件中切换 FCAL_EN。
我们 有一块评估板、到目前为止、我已测试了3块 LMX2595芯片。 所有这些传感器在6GHz 信号上显示相同的杂散
尊敬的 Josha:
请使用随附的配置文件重试。
首先、加载.tcs 配置文件。 您可能需要切换 R 分频器值以消除愚蠢的 TICS Pro 错误。
确保看到以下配置。
然后导入寄存器.txt 文件。 此步骤是为了确保正确加载所有寄存器值。
然后对所有寄存器进行编程。 您是否看到3GHz 和9GHz 杂散?
此配置(基本上是 EVM 默认配置、VCO 修改为12GHz)没有杂散。
如果仍然可以看到杂散、我建议将芯片发送给我来验证。
e2e.ti.com/.../2595e2eHex.txte2e.ti.com/.../2595e2eTicsConfig.tcs
你(们)好
我使用您的配置和寄存器文件进行了尝试
但我们在3GHz 和9GHz 处仍然存在杂散
但是、将 R44 (OUTA_PWR)设置为15而不是31时、杂散被抑制到背景噪底中。
这对我们来说是可以的、因此没有必要把芯片寄给您
感谢您的帮助
Joscha