This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:6GHz 信号的杂散

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1440150/lmx2595-spurs-for-6-ghz-signal

器件型号:LMX2595
Thread 中讨论的其他器件: LMX2594

工具与软件:

我们将 LMX2595与来自 VCOCXO OD100LP-61205CV-100.0M 的100 MHz 基准信号搭配使用。

如果我们在 R44 (OUTA_PWR)= 31时生成6GHz 信号、则在3GHz 和9GHz 下会出现两个杂散。

如果增加或降低信号频率、杂散的大小会减小、并 在 5.6GHz 或6.2GHz 信号的背景噪声中消失。

如果我们将 OUTA_PWR 减小到大约15、则杂散被抑制到大约-80dBm。

这是我们的寄存器配置:

e2e.ti.com/.../7776.HexRegisterValues.txt

我们在论坛中找到了类似的 LMX2594主题:

LMX2594:5.5GHz 至6.5GHz 范围的杂散-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

此处的解决方案是将寄存器值 R25设置为 0x0C2B。

这对我们没用。

R25控制 VCO 倍增器电流。 因此、它应该不会影响低于15GHz 的频率、我不明白这在另一种情况下会有什么帮助。

这是已知问题吗?

对此有什么解决方案吗?

感谢您的帮助

Joscha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josha:

    E2E 链接中的情况无关紧要、客户为 LMX2595输入了错误的 R25寄存器值。

    您的配置很好、我看不到任何3GHz 和9GHz 杂散。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    但我们有3 GHz 和9 GHz 杂散...

    我还使用 LMX2595评估板对其进行了测试、结果显示了相同的杂散。

    您还能查看评估板上的配置吗?

    谢谢

    Joscha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josha:

    该图是使用 EVM 并使用您的配置拍摄的。

    也许您可以尝试一下、使用 EVM 默认模式配置、输出为7GHz、您是否可以获得3.5GHz 和10.5GHz 杂散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认模式(7GHz)下、我们不会收到任何杂散
    它们仅适用于6GHz 信号。
    如果增加或降低  6GHz 信号的频率、杂散幅度会降低。
    如果信号频率达到5.6GHz 或6.2GHz、则杂散就会消失。

     在6GHz 左右的小频带之外、我们不会得到4GHz 至9GHz 之间信号的任何杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josha:

    我从来没有见过这个问题,有多少单位有这个问题? 您是否在每次更改 VCO 频率时对 R0进行编程(FCAL_EN=1)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、每次更改 VCO 频率时、我都会在 TicsPro 软件中切换 FCAL_EN。

    我们 有一块评估板、到目前为止、我已测试了3块 LMX2595芯片。 所有这些传感器在6GHz 信号上显示相同的杂散

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josha:

    请使用随附的配置文件重试。

    首先、加载.tcs 配置文件。 您可能需要切换 R 分频器值以消除愚蠢的 TICS Pro 错误。

    确保看到以下配置。

    然后导入寄存器.txt 文件。 此步骤是为了确保正确加载所有寄存器值。

    然后对所有寄存器进行编程。 您是否看到3GHz 和9GHz 杂散?

    此配置(基本上是 EVM 默认配置、VCO 修改为12GHz)没有杂散。

    如果仍然可以看到杂散、我建议将芯片发送给我来验证。

    e2e.ti.com/.../2595e2eHex.txte2e.ti.com/.../2595e2eTicsConfig.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用您的配置和寄存器文件进行了尝试


    但我们在3GHz 和9GHz 处仍然存在杂散

    但是、将  R44 (OUTA_PWR)设置为15而不是31时、杂散被抑制到背景噪底中。

    这对我们来说是可以的、因此没有必要把芯片寄给您

    感谢您的帮助

    Joscha