Thread 中讨论的其他器件: LMX2594
工具与软件:
我们将 LMX2595与来自 VCOCXO OD100LP-61205CV-100.0M 的100 MHz 基准信号搭配使用。
如果我们在 R44 (OUTA_PWR)= 31时生成6GHz 信号、则在3GHz 和9GHz 下会出现两个杂散。

如果增加或降低信号频率、杂散的大小会减小、并 在 5.6GHz 或6.2GHz 信号的背景噪声中消失。
如果我们将 OUTA_PWR 减小到大约15、则杂散被抑制到大约-80dBm。
这是我们的寄存器配置:
e2e.ti.com/.../7776.HexRegisterValues.txt
我们在论坛中找到了类似的 LMX2594主题:
LMX2594:5.5GHz 至6.5GHz 范围的杂散-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛
此处的解决方案是将寄存器值 R25设置为 0x0C2B。
这对我们没用。
R25控制 VCO 倍增器电流。 因此、它应该不会影响低于15GHz 的频率、我不明白这在另一种情况下会有什么帮助。
这是已知问题吗?
对此有什么解决方案吗?
感谢您的帮助
Joscha