This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:查询不用于应用的固定寄存器位值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX1214, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1443914/lmx1214-query-on-fixed-registers-bit-values-not-used-for-an-application

器件型号:LMX1214

工具与软件:

您好!

我们可以查询 LMX1214固定寄存器值

如您所见、我在这些寄存器位值下方附加的图像与数据表固定值有误、我们也是 未使用 配置这些寄存器。 请解释。

e2e.ti.com/.../7701.TI_5F00_CB_5F00_TICS_5F00_20241127_5F00_PowerSet_5F00_Outputoff_5F00_MUXOUT.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Narender、

    我们的团队目前在美国度假期间不在办公室。 请预计在下星期一之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    数据表和 TICS Pro 正确匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neol:

    例如

    R14  注册、 D0 是多少 "1" 根据您发送的数据表/图像、但我们在我们的文件中获得的是 "0"  即、不匹配 . 请再次检查并恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    R14、D0是 SYNC_LATCH。

    R14、D1为1、那么应将该位编程为1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我对上一次答复表示歉意。 它适用于 D1. 不是 D0  位 将 D1位编程为1。 如何编程?  

    例如、

    在 R14中、我们必须给出正确的值、如下图中以黄色突出显示的值?

    同样、我们也必须这样做 寄存器的 UCD3138器件 矩阵 不匹配位  与数据表中所述的相应值一起使用?

    请检查并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    您说过您不需要 SYNC_LATCH 和 CLKPOS_CAPURE_EN、因此应写入 R14 = 0x0002。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我知道我们必须设置 R14 = 0x0002。 但在 Tics pro 中、 R14 = 0x018C。原因是什么? 请检查并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    TICS Pro 与数据表匹配。  

    请安装最新版本的 TICS Pro、可能是您使用的原型版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我正在使用中 "TICSPro_1.7.6.7.6_29-2024"  仍然会出现相同的误差。 要更快地解决这个问题,是否有可能与我的团队有一个会议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪、您是否获得了如下所示的相同默认模式值? 您能否提供您的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    否、我没有获得默认值。 PFA 屏幕截图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    看起来您已从硬盘中加载了特定的.tcs 文件。  

    请加载默认模式配置。 从菜单栏中、选择 Default Configurations (默认配置)--> Default Mode (默认模式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    谢谢、按照您的建议执行操作。 在寄存器上仅找到1个"不匹配" R23位 D6。  其余所有寄存器值与数据表匹配。  请检查并恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    温柔的 提醒 期待  你的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    TICS Pro 正确、应将 R23[6]设置为=1以启用 MUXOUT 引脚、从而输出寄存器读回数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Noel。