This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们可以查询 LMX1214固定寄存器值
如您所见、我在这些寄存器位值下方附加的图像与数据表固定值有误、我们也是 未使用 配置这些寄存器。 请解释。
e2e.ti.com/.../7701.TI_5F00_CB_5F00_TICS_5F00_20241127_5F00_PowerSet_5F00_Outputoff_5F00_MUXOUT.tcs
尊敬的 Narender:
数据表和 TICS Pro 正确匹配。
尊敬的 Neol:
例如
。 R14 注册、 D0 是多少 "1" 根据您发送的数据表/图像、但我们在我们的文件中获得的是 "0" 即、不匹配 . 请再次检查并恢复。
尊敬的 Narender:
R14、D0是 SYNC_LATCH。
R14、D1为1、那么应将该位编程为1。
尊敬的 Narender:
TICS Pro 与数据表匹配。
请安装最新版本的 TICS Pro、可能是您使用的原型版本。
尊敬的 Noel:
我正在使用中 "TICSPro_1.7.6.7.6_29-2024" 仍然会出现相同的误差。 要更快地解决这个问题,是否有可能与我的团队有一个会议?
这很奇怪、您是否获得了如下所示的相同默认模式值? 您能否提供您的屏幕截图?