This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:LMK03328低概率无输出

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1444558/lmk03328-lmk03328-low-probability-no-output

器件型号:LMK03328

工具与软件:

大家好、TI 的技术专家!

我们有一个使用 LMK02338 μ、作为 FPGA 和 ADC 的输入时钟的项目。

该项目已大规模生产。 LMK02338没有输出的可能性很低(0.5%)。 原理图如下所示。

我们对 PCBA 执行的测试如下:

1、电源:VDD=3.3V、VDDO=1.81V

2. PIN6/7(clk):100MHz、vpp=137mv

3.引脚13 (PDN)复位时序:

我们发现、通过手动下拉然后上拉 PDN 可以将芯片恢复到正常; 也可以通过 I2C 软件控制;进行复位来恢复到正常

此外、我们发现、如果 PCBA 仅保留几个小时并通电、则该问题很容易重现。

我们需要的支持如下:
1.帮助确认原理图是否正确
2.造成这一问题的可能原因是什么、应该从哪些方面加以分析?

希望很快收到您的回复、感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benson

    我们的团队目前在美国度假期间不在办公室。 请预计在下星期一之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benson

    我看不到原理图有任何问题。 您能否提供器件正常运行且处于错误状态时的 i2c 转储?  

    此外、如果将 STAT0更改为 PLL1LOL、那么当器件遇到此问题时、STAT0引脚的电平是多少?

    此外、我们发现、如果 PCBA 独立运行几个小时后再通电、问题很容易重现。

    您也在过热条件下测试过此项吗?

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CRIS:

    感谢您的答复。

    以下是​​错误状态下的寄存器值。

    与正常 PCBA 的寄存器相比、R6/R7和 R135/R138/R142是不同的、而其他寄存器值是​​相同的。

    这些寄存器值能否​​提供一些分析方向?

    R0 0x0010
    R1 0x010B
    R2 0x0232
    R3 0x0302
    R4 0x0401
    R5 0x0501
    R6 0x0667
    R7 0x0771
    R8 0x0802
    R9 0x0900
    R10 0x0AA8
    R11 0x0B00
    R12 0x0CD9
    R13 0x0D00
    R14 0x0E00
    R15 0x0F00
    R16 0x1000
    R17 0x1100
    R18 0x1200
    R19 0x1303
    R20 0x1455
    R21 0x1555
    R22 0x1600
    R23 0x1703
    R24 0x1800
    R25 0x19F5
    R26 0x1A00
    R27 0x1B20
    R28 0x1C50
    R29 0x1D0F
    R30 0x1E7A
    R31 0x1F24
    R32 0x2024
    R33 0x2103
    R34 0x2220
    R35 0x2320
    R36 0x240F
    R37 0x2512
    R38 0x2601
    R39 0x2711
    R40 0x280F
    R41 0x2910
    R42 0x2A0F
    R43 0x2B10
    R44 0x2C0F
    R45 0x2D0F
    R46 0x2E00
    R47 0x2F00
    R48 0x30FF
    R49 0x310A
    R50 0x329A
    R51 0x3303
    R52 0x3400
    R53 0x3500
    R54 0x3600
    R55 0x3700
    R56 0x3810
    R57 0x3908
    R58 0x3A00
    R59 0x3B32
    R60 0x3C00
    R61 0x3D00
    R62 0x3E00
    R63 0x3F00
    R64 0x4000
    R65 0x4101
    R66 0x420C
    R67 0x4310
    R68 0x4400
    R69 0x4578
    R70 0x4600
    R71 0x471D
    R72 0x4818
    R73 0x4900
    R74 0x4A32
    R75 0x4B00
    R76 0x4C00
    R77 0x4D00
    R78 0x4E00
    R79 0x4F00
    R80 0x5001
    R81 0x510C
    R82 0x5210
    R83 0x5301
    R84 0x5404
    R85 0x5507
    R86 0x5600
    R87 0x5700
    R88 0x5800
    R89 0x59E3
    R90 0x5A01
    R91 0x5B32
    R92 0x5C01
    R93 0x5D59
    R94 0x5E01
    R95 0x5F9C
    R96 0x6001
    R97 0x61EE
    R98 0x6202
    R99 0x632E
    R100 0x6402
    R101 0x65A4
    R102 0x6603
    R103 0x670A
    R104 0x6801
    R105 0x699C
    R106 0x6A05
    R107 0x6B00
    R108 0x6C08
    R109 0x6D0F
    R110 0x6E1F
    R111 0x6F00
    R112 0x7000
    R113 0x7100
    R114 0x7200
    R115 0x7308
    R116 0x7419
    R117 0x7500
    R118 0x7607
    R119 0x7701
    R120 0x7800
    R121 0x7900
    R122 0x7A08
    R123 0x7B0F
    R124 0x7C1F
    R125 0x7D00
    R126 0x7E00
    R127 0x7F00
    R128 0x8000
    R129 0x8108
    R130 0x8219
    R131 0x8300
    R132 0x8407
    R133 0x8501
    R134 0x8600
    R135 0x8710
    R136 0x8802
    R137 0x8910
    R138 0x8A10
    R139 0x8B00
    R140 0x8C00
    R141 0x8D00
    R142 0x8E00
    R143 0x8F00
    R144 0x9000
    R145 0x9100
    R169 0xA940
    R172 0xAC24
    R173 0xAD00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benson

    [报价 userid="558568" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1444558/lmk03328-lmk03328-low-probability-no-output/5558801 #5558801"]与普通 PCBA 的寄存器相比、R6/R7和 R135/R138/R142是不同的、其它寄存器值是​​相同的。[/QUOT]

    感谢您提供的信息。 只是为了确认、表中是否比较了不同器件的两个寄存器转储? 两者之间不同的寄存器是特定于器件的(器件 ID 值等)。  

    从您提供的完整寄存器列表中、我发现工作台上的配置没有问题、并且寄存器未指示器件有任何问题。  

    您是否可以进行 ABA 交换(将故障器件放在已知正常的电路板上、将已知正常的器件放在故障电路板上)、并查看问题是出在器件还是主板上? 这将极大地帮助缩小可能性。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cris:

    关于之前报告的 LMK03328无时钟输出的可能性较低(0.5%)的问题、我们取得了一些新的进展:

    我们将 PDN 电容器从0.01µF 更改为1µF、这增加了 PDN 延迟并有效地解决了无时钟输出的问题。

    以下是添加 PDN 延迟之前和之后两个有问题 PCBA 的数据的统计比较。


    我有两个问题需要您的帮助来回答:

    1.在增加延迟之前、PDN 延迟(0.01uf)已≥1ms。 为什么低概率无时钟输出问题仍然出现? 该延迟的理论值是多少?

    2.将 PDN 电容更改为1µF 后、延迟增加到≥200ms。 LMK03328对最大延迟有任何要求吗? 我们已验证此更改不会影响产品应用。

    非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再添加一点:将 PDN 电容器从0.01uF 更改为1uF、PDN 上电时序延迟比较图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队正在休假。 请预计最早在1月2日之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cris

    新年快乐!

    我不确定我是否扰乱了您的假期?

    上述偶尔出现的时钟输出故障问题、在我们增加上电 PDN 延迟后、 经过多次测试、该问题不再出现。 还请帮助回答上述两个问题、


    非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benson

    明确一点:增加 PDN 延迟后、是否未发现问题?

    理论上、在 VDD 和 VDDO 电压稳定后、PDN 达到1.2V 1ms 应该没有问题。 实际上、我建议在使用分离电源轨来中继 PDN 斜坡时使用最小值0.1uF、直到电源电压(以及任何内部器件 LDO)完全稳定。

    电源电压引脚的斜坡和 PDN 引脚的斜坡之间没有任何最大延迟规格。 我们测试了多种配置、 PDN 斜坡延迟为几秒、没有问题。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kadeem:

    我们已经反复测试并确认增加延迟确实可以解决这个问题。


    非常感谢您的支持!