工具与软件:
大家好、TI 的技术专家!
我们有一个使用 LMK02338 μ、作为 FPGA 和 ADC 的输入时钟的项目。
该项目已大规模生产。 LMK02338没有输出的可能性很低(0.5%)。 原理图如下所示。
我们对 PCBA 执行的测试如下:
1、电源:VDD=3.3V、VDDO=1.81V
2. PIN6/7(clk):100MHz、vpp=137mv
3.引脚13 (PDN)复位时序:
我们发现、通过手动下拉然后上拉 PDN 可以将芯片恢复到正常; 也可以通过 I2C 软件控制;进行复位来恢复到正常
此外、我们发现、如果 PCBA 仅保留几个小时并通电、则该问题很容易重现。
我们需要的支持如下:
1.帮助确认原理图是否正确
2.造成这一问题的可能原因是什么、应该从哪些方面加以分析?
希望很快收到您的回复、感谢您的支持!