This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:启动时间

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B-Q1, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1462127/lmk05318b-q1-startup-time

器件型号:LMK05318B-Q1
主题中讨论的其他器件: LMK05318B

工具与软件:

您好、BU、

我收到了客户的2个问题。

1、在 OUT0-7上出现从上电到输出信号的启动时间

2、从 PRIREF 信号输入到锁定的锁定时间以及输出信号的显示方式

尤其是、客户想知道 PRIREF 的1PPS 条件。

您是否有任何数据可以回答这些问题?

此致、

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    请参阅数据表中的 APLL 锁定时间。 这是启动和稳定输出时钟之间的时间。

    输出到锁相到1PPS 信号所需的时间可能是几分钟。 在1PPS 锁定之前、输出与 XO 输入相位对齐。 1PPS 锁定开始后、输出将在相位上从 XO 输入相位稳定切换到1PPS 输入相位。 在转换(保持至1PPS 锁定)期间、输出不会受到干扰、也不会发生相位中断。 这称为"无中断切换"。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    感谢您的清晰解释。

    我会将您的意见发送给我的客户。

    此致、

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我的客户询问了几分钟的时间。

    他们想知道是否有方法减少锁定时间。

    例如) XO 和1PPS 之间的不同频率关闭、锁定时间可以减少或 IC 中是否有快速锁定功能?

    此致、

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    正确、随着 XO 输入和1PPS 输入之间的频率误差减小、1PPS 锁定时间会减小。

    误差越大、意味着 DPLL 进行相位校正所需的时间越长。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    LMK05318B-Q1没有任何快速锁定功能?

    客户在使用1PPS 时需要等待几分钟?

    此致、

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    我们的团队刚刚结束美国假期(2025年1月20日)、我将在本周回复您。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    有快速锁定。 但是、这取决于输入和输出之间"锁相"的定义。 是否需要多长时间才能在输入和输出之间获得接近0ppm 的相位误差? 或者、输出开始跟随输入需要多长时间?

    DPLL 频率在几秒钟内将输出锁定到1PPS 输入。 锁频时、输出与输入的频率精度相同。

    在相位方面、我们通常将锁相定义为输出相位在输入相位之后开始的点。 DPLL LOPL (相锁丢失)状态信号提供了进一步的定义。 DPLL_LOPL = 0表示 DPLL 已锁相 根据定义的锁相和解锁阈值寄存器设置 DPLL_LOPL=1表示 DPLL 的相位解锁超出阈值。  

    • DPLL 频率和相位阈值由用户(通过寄存器)配置、并定义基准输入(PRIREF/SECREF)和 VCO (输出时钟)之间允许的精度。
    • 较大的锁定/解锁阈值意味着 DPLL_LOPL/LOFL 状态寄存器会被更快地清除、因为您"允许"较大的 ppm/相位误差计数为已锁定(LOPL/LOFL=0)。
    • 当基准变为有效时、DPLL 变为有效状态、并通过更新 APLL1分子开始更正 VCO1。 DPLL 包含一个 TDC (时数转换器)、用于比较基准和 VCO 输出之间的相位误差。 DPLL 将继续进行校正(以 TDC 定义的速率)、直到基准和 VCO 之间的相位/ppm 误差达到0。 由于基准也具有噪声/抖动、这意味着 DPLL 将在尝试实现0相位/ppm 误差时持续进行校正。
    • 当我们将 DPLL 基准输入(PRIREF)和输出时钟连接到示波器并水平放大以查看每个波形的边沿时、我们可以看到这种情况。 在开始(初始锁定)时、会有一些 x 量的相位差。 随着 DPLL 更新 APLL 分子、我们可以看到 PRIREF 和输出之间的相位差开始减小。 对于较低基准输入(如1Hz)、相位误差的减小更为明显、因为 TDC 速率较慢(1Hz)。 对于像156.25MHz 这样的更高频率、更新速度快得多(TDC 速率可以是25MHz)、并且由于相位差将很快达到接近0、因此可能不会很容易地看到相位差随时间变化。
      • 以下是示例图、说明了不同的 LOPL 设置会如何影响示波器(在不同的图中、y 轴是电压、x 轴是时间、时基是相同的)。

    总之、如果客户将相锁定义为1PPS 输入和输出之间的0ppm 误差、则需要几分钟时间、因为所需的 TDC 速率为1Hz、DPLL LBW 为0.01Hz、这会降低相位校正的速率。

    如果客户将相锁定义为输出开始跟踪1PPS 输入时、则会在不到一分钟的时间内开始。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    感谢您的解释。

    我想知道该器件是否可以由客户编程相位误差级别。

    例如)客户希望设置+/- 20度、锁定时间如何缩短以及如何设置此相位误差?

    此致、

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YY:

    我会在今天稍后时间回复。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    LMK05318B 具有用于 DPLL 的数控振荡器(DCO)功能。 DCO 使用户能够通过精细(40位)递增或递减对 DPLL 分子进行外部频率和相位调整(它们手动进行)。 例如、客户可以在 LMK 输出需要10ppb 的偏移量时使用 DCO。 在本示例中、基准输入和 LMK 输出之间的频率/相位差变为10ppb。

    如果进行 DPLL DCO 调整、则输出的相位和频率都会受到影响。 这两者无法分离。

    如果使用 DPLL DCO、则锁相时间不受影响、因为必须先锁定 DPLL 才能使 DPLL DCO 工作。 DPLL 锁定后应用到 DPLL 的偏移(进而影响 APLL 和输出)。

    此致、

    Jennifer