Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG
器件型号: MSPM0G3518-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 SYSCONFIG
您好 TI、
在 ECU 上启用客户安全配置 (CSC) 时遇到问题。 通过 BOOTCFG5 启用 CSC 并启动硬件重置后、我无法与 ECU 建立连接。 调试器指示 ECU 处于低功耗模式并拒绝建立任何连接。
我已经尝试了以下步骤来重新获得调试访问权限但没有成功:
- 已拔下 LaunchPad。
- 长按 S1 (BSL) 按钮。
- 按住 S1 的同时插入 USB 电缆。
- 2 秒后释放 S1。
此外、我还尝试使用 UniFlash、BSL 和 CCS 工具进行批量擦除和恢复出厂设置;但是、无法建立连接。
请注意、 如文档中所述、我在 0x000 处配置了 CSC 矢量表、在 0x0004 处配置了其复位处理程序
您能否提供有关如何解决此问题并与 ECU 重新建立调试连接的指导?
这是尝试使用 IAR 进行连接时的确切错误