Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, UNIFLASH
部件号: CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件: AM263P4、 UNIFLASH
我尝试使用基于 AM263P4_ZCZ_F MCU 的定制电路板上的 Segger J-Link 调试器刷写映像。
但是、Code Composer Studio (CCS) 和 TI UniFlash 的刷写都失败。
我对此设置有几个问题。
<开发环境>
板:AM263P4_ZCZ_F(带片上 8MB 闪存)–定制板
TI CCS 版本:20.5.0.28__1.11.0
TI UniFlash 版本:9.5.0.5651
调试器:SEGGER J-Link Ultra+ V4.00 (J-Link/J-Flash SW V9.32)
<问题>
-
使用 Segger J-Link 调试器时、是否可以使用“CCS→Run→Flash Project“菜单进行刷写?
调试可以正常工作、但通过“闪存工程“进行刷写不起作用。 - 是否可以在 TI UniFlash 中使用 J-Link 进行刷写?
TI UniFlash 也无法刷写。
由于公司安全策略、我无法附加日志文件、而是附加屏幕截图。
-
如果 AM263P4_ZCZ_F + Segger J-Link 环境有任何参考资源或用户指南、敬请分享。
-
在 CCS 中调试或尝试在 UniFlash 中进行闪存时、J-Link 调试器不会检测到器件、因此我始终必须手动选择此器件 (AM263P4_R5_0)。
是否可以通过 CCS 或 UniFlash 设置解决此问题? 或者我应该联系 Segger 获取支持吗?
- 在 CCS 中调试时:出现一个弹出窗口、说明无法找到“AM263PX"。“。

- 在 UniFlash 中刷写时:出现一个弹出窗口、指出它无法找到“AM263Px_ZCZ_F"。“。

- 在 CCS 中调试时:出现一个弹出窗口、说明无法找到“AM263PX"。“。