This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:J-Link (Segger)+ AM263P4_ZCZ_F:CCS/UniFlash 闪存故障和器件检测问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1634687/codecomposer-j-link-segger-am263p4_zcz_f-ccs-uniflash-flash-failures-and-device-detection-issues

部件号: CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件: AM263P4UNIFLASH

我尝试使用基于 AM263P4_ZCZ_F MCU 的定制电路板上的 Segger J-Link 调试器刷写映像。
但是、Code Composer Studio (CCS) 和 TI UniFlash 的刷写都失败。
我对此设置有几个问题。

<开发环境>
板:AM263P4_ZCZ_F(带片上 8MB 闪存)–定制板
TI CCS 版本:20.5.0.28__1.11.0
TI UniFlash 版本:9.5.0.5651
调试器:SEGGER J-Link Ultra+ V4.00 (J-Link/J-Flash SW V9.32)

<问题>

  1. 使用 Segger J-Link 调试器时、是否可以使用“CCS→Run→Flash Project“菜单进行刷写?
    调试可以正常工作、但通过“闪存工程“进行刷写不起作用。

  2. 是否可以在 TI UniFlash 中使用 J-Link 进行刷写?
    TI UniFlash 也无法刷写。
    由于公司安全策略、我无法附加日志文件、而是附加屏幕截图。

    image.png

  3. 如果 AM263P4_ZCZ_F + Segger J-Link 环境有任何参考资源或用户指南、敬请分享。

  4. 在 CCS 中调试或尝试在 UniFlash 中进行闪存时、J-Link 调试器不会检测到器件、因此我始终必须手动选择此器件 (AM263P4_R5_0)。

    是否可以通过 CCS 或 UniFlash 设置解决此问题? 或者我应该联系 Segger 获取支持吗?

    • 在 CCS 中调试时:出现一个弹出窗口、说明无法找到“AM263PX"。“。
      image.png
    • 在 UniFlash 中刷写时:出现一个弹出窗口、指出它无法找到“AM263Px_ZCZ_F"。“。
      image.png

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junsin、

    您的定制电路板上配置了哪种引导模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nilabh、

    客户希望在此主题中添加回复、但他们没有回复权限。 我附加了日志、而不是 theme2e.ti.com/.../4237.ds.loge2e.ti.com/.../1184.uniflash_5F00_gui_5F00_debug_5F00_log.txt

    在定制电路板中、它具有与 LP 相同的跳线、因此他们测试了 DevBoot 模式和 OSPI 模式、但两者都不能正常工作。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您能分享他们如何将 Jlink 接口连接到其定制电路板上的 JTAG 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nilabh、

    我认为连接是正确的、因为它适用于 CCS 调试模式。 RAM 加载工作良好、但好像他们尝试将其加载到闪存中时会失败。 我将首先尝试将目标板与 XDS110 连接起来。 但是、如果 Segger J-link 不支持闪存下载、那么情况就不好、因为客户已经有很多 J-link。  

    物理连接为 TCK、TDI、TDO、TMS 和接口 JTAG 和 cJTAG 4 引脚不工作。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nilabh、

    当我使用 XDS110 进行闪存下载时、效果很好。

    j-link 似乎不支持闪存下载。 这有什么解决方案吗? 我会先向客户提供 XDS110。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    现在、请使用 XDS 110、我将尝试 SEGGER 并与您分享更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将电路板置于设备引导模式后、您能尝试刷写吗

    software-dl.ti.com/.../EVM_SETUP_PAGE.html

    您 需要从 J-Link 器件设置中选择器件作为 AM263P4_R5_0、否则它将抱怨未知器件“AM263Px"。“。