This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33-SDK:EEPROM 仿真管理和地址

Guru**** 3021460 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM33C321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1674977/mspm33-sdk-eeprom-emulated-management-and-addresses

器件型号: MSPM33-SDK
主题中讨论的其他器件: MSPM33C321A、

您好:

我的问题是关于 μ µC MSPM33C321A。

我对访问地址的 EEPROM 仿真管理存在误解。

EEPROM 仿真存储器存储在数据闪存的起始地址:0x80000000 中、长度为 32KB。

在链接器文件中、此存储器的定义方式如下:

数据       (r) :origin = 0x80000000、长度= 0x00007FFF
 
但是、不能直接访问这些地址、而是访问地址 0x00002000。
这意味着、当 SW 写入地址 0x80000000 时、它应写入地址 0x00002000、并在 µC “复制“后写入地址 0x80000000、 对吗?
 
但是、如果 SW 读取地址 0x80000000、则应读取该地址或读取地址为 0x00002000(或两者都可以)?
 
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我明天会回答这项质询

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    感谢这些详细信息、因此在阅读时、我们必须阅读地址 0x00002000。

    谢谢