Other Parts Discussed in Thread: MSPM33C321A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MSPM33-SDK
主题中讨论的其他器件: MSPM33C321A、
您好:
我的问题是关于 μ µC MSPM33C321A。
我对访问地址的 EEPROM 仿真管理存在误解。
EEPROM 仿真存储器存储在数据闪存的起始地址:0x80000000 中、长度为 32KB。
在链接器文件中、此存储器的定义方式如下:
数据 (r) :origin = 0x80000000、长度= 0x00007FFF
但是、不能直接访问这些地址、而是访问地址 0x00002000。
这意味着、当 SW 写入地址 0x80000000 时、它应写入地址 0x00002000、并在 µC “复制“后写入地址 0x80000000、 对吗?
但是、如果 SW 读取地址 0x80000000、则应读取该地址或读取地址为 0x00002000(或两者都可以)?
谢谢