This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:路径问题-导入项目后

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570490/ccs-problem-with-paths---after-importing-project

主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

重新安装并尝试恢复我的项目(已导出)后,我必须格式化我的PC -我遇到了无法理解的错误。

查看错误:

现在我已安装了路径和所有文件,请参阅此处:

有一件事我不理解,就是如何使用生成选项变量,我如何找到 “${MW_INSTALL_DIR}”值??

现在它在我的项目中,但它找不到文件,为什么?

请参阅此处:

谢谢!

Roee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Roee Bloch43 说:
    我不理解的一件事是,构建选项变量是如何工作的,我如何才能找到 "${MW_INSTALL_DIR}"值???

    请参阅:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Portable_Projects#Variables_2

    Roee Bloch43 说:
    现在它在我的项目中,但它找不到文件为什么?[/QUOT]

    因为通过查看您的第一个屏幕截图,MW_INSTALL_DIR被定义为:"C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_16_new2",我猜您的环境中不存在此路径。 您需要将变量更新到正确的路径(C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_16)

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该在哪里更新此信息?
    我尝试用_new2复制它-但这不起作用,我遇到了其他错误
    我应该如何更改它,以及在哪里更改它?
    谢谢!
    Roee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否看到了我在上面发布的链接?

    [报价用户="Ki-Soo Lee"]

    请参阅:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Portable_Projects#Variables_2

    [/引述]

    其中一个屏幕截图显示了您可以在其中查看生成变量列表的位置。 Yon也修改它们的值。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:Build_var1.png

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的,我看到并完成了此操作,但仍有错误。

    在示例中,我的窗口看起来也有点不同

    当我更改它时-在"包括"窗口中看不到它

    请参阅上文

    另外,如何删除我不需要的内容(文件中存在导致错误的重复)?

    附加我的档案-如果可以,尝试编译它

    谢谢!

    Re2e.ti.com/.../proj_5F00_lab11d.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在项目属性中查看和修改变量。 请参阅以下内容(在您的项目中):

    我有17个汽车软件版本,因此我更新了变量以指向我的安装。

    当我构建项目时,我遇到了一些构建错误,我必须解决与不兼容的定义相关的问题。 可能是因为我使用的是其他汽车(不确定您是否看到了该错误)。 我修复了这些问题,然后得到以下链接器错误:

                      未定义的第一个引用
     文件中的符号                             
     -------------------                  --------
     _HAL_readPotentiometerData ./proj_lab11d.obj

    来自proj_lab11d.c的第434行

             电位计= HAL_readPotentiometerData (halHandle);//roee

    这类似于您添加的某一行。 'HAL_readPotentiometerData'定义在哪里?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不记得我所附的所有其他版本

    试试吧

    谢谢!

    Roee

    e2e.ti.com/.../OK_5F00_V13_5F00_TURNSPEEDFIX.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我看到您的旧线程出现在同一个问题上:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/902/p/548134/2001972#2001972</s>54.8134万 200.1972万200.1972万

    我按照线程中的说明定义了HAL_readPotentiometerData,并且成功地生成了该数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,这太棒了!
    您如何导出它-这样它将在不做任何更改的情况下对我有效?
    “部分干净导出”-将立即与“导入”一起使用?
    这有可能吗?
    谢谢!
    Roee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚用您的例子更新了MW_HOME和MW_INSTALL_DIR生成变量,以指向Motorware安装的正确位置。 然后我定义了HAL_readPotentiometerData,正如你 在旧线程中提到 的那样,它几乎就是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,

    仍然出现这些错误?

    谢谢!

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    修复了一些错误,但我也不理解一些CCS错误,请参阅下面的示例。

    当我在项目下看到文件时,它给出了一个错误,为什么?

    谢谢!

    Roee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roee Bloch43 说:

    要将Mine目录添加到编译器的include搜索路径,请在CCS项目属性-> CCS Build -> C2000编译器-> Include选项下,将“${ProjDirPath}/Mine”添加到#include搜索路径:

    有关  ProjDirPath宏的说明,请参见Project Macros。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6786.proj_5F00_lab11d.zipStill一些错误...

    CCS的“导出”功能绝不会提供可以在另一台计算机上工作的功能... (我总是遇到问题的任何方式)

    如果有人可以在此处获取附加的文件->以不同的方式重新打包(首选项目中存在所有文件并编译正常),我将被完全显示。

    附加ZIP -我确信可以编译它并重新打包,这样导出功能就可以将所有文件都放在一个位置,而不需要相对路径。

    我正在使用motorware_1_01_00_16 -这是唯一需要的额外功能

    谢谢!

    Roee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何建议?
    谢谢!
    Roee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在前两个职位上采取的步骤仍然适用

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/57.049万/2091956#2091956</s>209.1956万 209.1956万

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/57.049万/2091985#2091985</s>209.1985万 209.1985万

    我只需要导入您的示例并应用上述两个步骤。

    检查您的包含搜索路径。 您应该会看到一个路径,指向相关头文件所在的"Mine (我的)"文件夹。 展开包含项目的文件夹。 您应该会看到指向"我的"文件夹的路径。 如果没有,则表示您缺少该路径。 zip文件中附加的项目正确具有此路径,因此可以正常工作:

    我看到Mine文件夹有一个特定于文件的选项:

    注意:对于带有链接文件的项目,项目导出到存档功能是一个错误。 我不会依赖这一特点。