工具/软件:Code Composer Studio
您好,
重新安装并尝试恢复我的项目(已导出)后,我必须格式化我的PC -我遇到了无法理解的错误。
查看错误:
现在我已安装了路径和所有文件,请参阅此处:
有一件事我不理解,就是如何使用生成选项变量,我如何找到 “${MW_INSTALL_DIR}”值??
现在它在我的项目中,但它找不到文件,为什么?
请参阅此处:
谢谢!
Roee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
重新安装并尝试恢复我的项目(已导出)后,我必须格式化我的PC -我遇到了无法理解的错误。
查看错误:
现在我已安装了路径和所有文件,请参阅此处:
有一件事我不理解,就是如何使用生成选项变量,我如何找到 “${MW_INSTALL_DIR}”值??
现在它在我的项目中,但它找不到文件,为什么?
请参阅此处:
谢谢!
Roee
您好,
Roee Bloch43 说:我不理解的一件事是,构建选项变量是如何工作的,我如何才能找到 "${MW_INSTALL_DIR}"值???
请参阅:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Portable_Projects#Variables_2
Roee Bloch43 说:现在它在我的项目中,但它找不到文件为什么?[/QUOT]
因为通过查看您的第一个屏幕截图,MW_INSTALL_DIR被定义为:"C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_16_new2",我猜您的环境中不存在此路径。 您需要将变量更新到正确的路径(C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_16)
谢谢
KI
您是否看到了我在上面发布的链接?
[报价用户="Ki-Soo Lee"]
请参阅:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Portable_Projects#Variables_2
[/引述]
其中一个屏幕截图显示了您可以在其中查看生成变量列表的位置。 Yon也修改它们的值。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:Build_var1.png
谢谢
KI
可以在项目属性中查看和修改变量。 请参阅以下内容(在您的项目中):
我有17个汽车软件版本,因此我更新了变量以指向我的安装。
当我构建项目时,我遇到了一些构建错误,我必须解决与不兼容的定义相关的问题。 可能是因为我使用的是其他汽车(不确定您是否看到了该错误)。 我修复了这些问题,然后得到以下链接器错误:
未定义的第一个引用
文件中的符号
------------------- --------
_HAL_readPotentiometerData ./proj_lab11d.obj
来自proj_lab11d.c的第434行
电位计= HAL_readPotentiometerData (halHandle);//roee
这类似于您添加的某一行。 'HAL_readPotentiometerData'定义在哪里?
谢谢
KI
你(们)好
我不记得我所附的所有其他版本
试试吧
谢谢!
Roee
好的,我看到您的旧线程出现在同一个问题上:
我按照线程中的说明定义了HAL_readPotentiometerData,并且成功地生成了该数据。
e2e.ti.com/.../6786.proj_5F00_lab11d.zipStill一些错误...
CCS的“导出”功能绝不会提供可以在另一台计算机上工作的功能... (我总是遇到问题的任何方式)
如果有人可以在此处获取附加的文件->以不同的方式重新打包(首选项目中存在所有文件并编译正常),我将被完全显示。
附加ZIP -我确信可以编译它并重新打包,这样导出功能就可以将所有文件都放在一个位置,而不需要相对路径。
我正在使用motorware_1_01_00_16 -这是唯一需要的额外功能
谢谢!
Roee
我在前两个职位上采取的步骤仍然适用
我只需要导入您的示例并应用上述两个步骤。
检查您的包含搜索路径。 您应该会看到一个路径,指向相关头文件所在的"Mine (我的)"文件夹。 展开包含项目的文件夹。 您应该会看到指向"我的"文件夹的路径。 如果没有,则表示您缺少该路径。 zip文件中附加的项目正确具有此路径,因此可以正常工作:
我看到Mine文件夹有一个特定于文件的选项:
注意:对于带有链接文件的项目,项目导出到存档功能是一个错误。 我不会依赖这一特点。