This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8069万M:launchxl-f2.8096万M

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572038/ccs-launchxl-f28069m-launchxl-f28096m

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

有人能帮我吗,我正在尝试编译一个简单的程序,但我遇到了一些错误。



****配置构建项目LED调试****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -o
'建立目标:LED.OUT '
'调用:C2000连接器'
c:/ti/Ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-2000_Vts/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 16.9 -v28 -ml -mt --CLA_support=cla0 --float_support=fpu32 --vlib_support=vcu0 -g --diag_warning=225 --ti_wrap=off --display_i/slip_lip/lip/cru/cru/lip/lip/cru/lip/lip/-ct/cru/lip/lip/crs/-ct/lip/lip/ip/ip/ip/ip-flip/-flip/ips/-crs/ip/ip/ip/ips/ipt/ipt/ips/ipt/ipt/ips/ipt/ipt/ip-c/slip/ip/ip/ip/ip/ip/ips/ips/ip-k/ipt/ip/ip/ip/ip/ip/ip/ips/ipt/ipt/ips/-k/ipt/ip/ipt/ip/ips/- 16.9 16.9 16.9  
链接>

    未定义的第一个引用
 文件中的符号              
 -------------------    --------
 _InitSysCtrl ./LED.obj       

错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号
错误#1.001万:链接期间发生错误;未生成"LED.OUT

>>编译失败
Makefile:144:目标'LED.OUT '的配方失败
gmake [1]:***[LED.OUT错误1
Makefile:140:目标'All'的配方失败
gmake:***[All]错误2
****构建已完成****


我的代码


我已经为头文件和库文件添加了路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Miguel cosmes 说:
        未定义的首次引用
     文件中的符号              
     -------------------    --------
     _InitSysCtrl ./LED.obj       

    错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号
    错误#1.001万:链接时发生错误;"LED.OUT未构建[/QUOT]

    这是一个常见错误,如下所述:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Build_Errors_in_CCS#Error:_unresolved_symbols_remain

    在您的情况下,您的项目中缺少“F2806x_sysctrl.c”(屏幕截图中的其他示例项目包含它)。 该源文件定义了"InitSysCtrl"

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我在"包括选项""文件搜索路径"中都包含了路径(C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\f2.8066万\v151\F2806X_HEADers\include)2806),我应该将其添加到其他位置还是以其他方式添加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题不在于找不到头文件。 问题是该功能的来源不存在。 您需要实际 将源文件添加或链接到项目, 就像在工作空间中的example_2806xLEDBlink项目中一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我已经链接了包含这些文件的文件夹。
    这些函数位于文件夹中:"c:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_common\source",2806,我添加了它,但仍然收到错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的屏幕截图和生成输出未显示此信息。 您是在哪里做的? 您可以显示屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我还没有成功,所以我必须手动添加我在项目中使用的每个源文件?,因为我认为添加源文件的路径就足够了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所做的是为头文件(-include_path)(--library)添加搜索路径。 两者都不会将源文件添加到项目中。

    您可以拖动文件夹并将其链接到您的项目。 这会将文件夹中的所有源文件添加到项目中。 您可以通过将文件夹从Windows资源管理器拖到CCS项目资源管理器中的项目中来执行此操作。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Ki-Soo Lee