This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEVM6657:使用夹层卡XDS200时出现问题

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583219/ccs-tmdsevm6657-trouble-with-using-mezz-card-xds200

部件号:TMDSEVM6657

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我购买了带夹层卡XDS200的TMDSEV6657模块。 在包装盒中,我找到了包含CCS5旧版本的光盘。 但我使用CCS6 v.CCS6. 6.0 1.0.004万 已有很长一段时间(免费许可证)。 我的CCS6不支持XDS200。 如何解决此问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    >>我的CCS6不支持XDS200。

    有趣的是,CCDSSRC1 6.0 完全支持XDS200,应该默认安装它。 您在目标配置编辑器中看到什么? XDS200夹层卡应显示为类似于:

    (您可能会提到"仿真器"一词,而不是"调试探测器")

    您的设置是否显示有任何不同或根本没有XDS2xx? 如果是,则可能是CCS设置已损坏。 然后,我将在单独的目录中安装一个较新的发行版,并打开一个新的工作空间(在这些条件下,多个CCS发行版可以共存)。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助。

    我首先尝试将此连接设置为"Texas Instruments XDS2xx USB调试探头"。 Coonection测试成功,但在加载程序后,我没有使用XDS200的许可证。 现在我设置了"XDS2xx USB板载调试探测器",一切都变得很好。

    亚历山大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    只有一个细节:在CCSv7发布后,CCS的所有v4,v5和v6版本都已免费,没有任何限制。

    有关详细信息,请查看:
    processors.wiki.ti.com/.../Licensing_-_CCSv6

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。

    这对我来说是个好消息。 我已经使用了这些信息。

     亚历山大。