请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDSEVM6657 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我购买了带夹层卡XDS200的TMDSEV6657模块。 在包装盒中,我找到了包含CCS5旧版本的光盘。 但我使用CCS6 v.CCS6. 6.0 1.0.004万 已有很长一段时间(免费许可证)。 我的CCS6不支持XDS200。 如何解决此问题?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我购买了带夹层卡XDS200的TMDSEV6657模块。 在包装盒中,我找到了包含CCS5旧版本的光盘。 但我使用CCS6 v.CCS6. 6.0 1.0.004万 已有很长一段时间(免费许可证)。 我的CCS6不支持XDS200。 如何解决此问题?
谢谢你。