This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK138:TMDSLCDK138

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/619966/ccs-tmdslcdk138-tmdslcdk138

部件号:TMDSLCDK138
主题:OMAPL138中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

状态:CCSv7已安装且XDS110+LCDKOMAP-L138已连接。

问题:浏览示例:消息"无法访问此站点"。 资源管理器正在加载文件一分钟并锁定(旋转加载图标),从不进入第二阶段。 我想在该主板上的C67x DSP处理器上运行示例。通过C6000编译器从CCS应用中心加载,但系统无法识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊扎克

    资源管理器中没有OMAPL138的示例。  我经常看到同样的东西,它只是旋转的。  我通常必须重新启动CCS,有时还要检查任务管理器中的jxbrowser和节点以终止。  但是,对于OMAPL138,我只是跳过它来查找示例,因为它们并不存在。

    OMAPL138的主要软件包是处理器SDK。  您可以在此处获取:

    它有两种风味。  一种是在ARM上使用Linux,另一种是在ARM上运行TI-RTOS。

    您提到C6000编译器是通过APP CENTER安装的,但CCS未检测到。  编译器是否位于<CCS安装目录>/ccsv7/tools/compiler文件夹中?  从App Center下载并安装的特定文件夹将包含一个文件夹。  如果有,您可以转至“CCS中的窗口->首选项”,然后导航至Code Composer Studio ->“生成”->“编译器”。  它应列在此对话框的底部。  如果不是,您可以尝试将路径添加到顶部,然后单击"刷新"。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢John,

    问题是只有ARM编译器存在。
    唯一的C6000引用是文件夹ccsv7/tools/compiler/dMED/HTML/C6000上的HTML文件。

    此致,

    伊扎克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊扎克

    听起来就像是安装了帮助软件包。

    您可以在此处下载编译器的安装程序:
    software-dl.ti.com/.../download.htm

    当您重新启动CCS时,它将尝试检测新的编译器(如果安装在该对话框中的任何文件夹中),如果是我之前的帖子中的任何文件夹中。 您可以添加其他位置,然后单击刷新。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    现在已安装C6000编译器。

    每次打开ccsv7时都会出现另一个警告:

    这意味着什么,以及如何修复。

    伊扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    IT

    构建属性中似乎只存在ARM:

    伊扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是在您打开CCS或进行构建时发生的吗?

    如果在构建过程中可能是由于非ASCII字符引起的:
    e2e.ti.com/.../169.2789万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在构建属性问题上,您只能看到ARM,因为该项目用于ARM内核。 您可以为DSP使用单独的项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两种情况都会发生,文件完全是hello。 我检查了文件,甚至从头开始编写。

    问题似乎不在文件中(即使 已进行更改,它始终参考第68行)

    伊扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以共享项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表达式错误的控制台消息:

    ****生成配置调试项目Hello3 ****

    "C:\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -o
    '生成文件:../hello.c'
    '调用:C6000编译器'
    "C:/TI-CGT-C6000_proc.3/bin/cl65" 8.1 -mv6740 --include_path="C:/Users/׳Tm׳¦׳Tm׳§/workspace_v7/Hello3"--include_path="C:/hello/ti-C6000_proc.3/include" 8.1 -g -diag׳-workspace_v7/Hello3"-compan_proc=proc_precluse_clwrap -c=138.
    subdir_rules.mk:9:目标'hello.obj'的配方失败

    内部错误:C:/TI/TI-CGT-C6000_INC. 8.1 3/bin/cl6x内部不一致并中止
    处理文件../hello.c.

    这是由编译器本身的缺陷引起的。 TI客户
    支持人员可能会建议一种解决方法来避免这种情况。

    升级到最新版本的编译器可以解决此问题。

    在E2E支持论坛中联系TI,网址 为http://e2e.ti.com
    “开发工具”,“TI C/C++编译器”。 请参阅标题为的链接
    "提交问题"。 包括整个错误消息和
    选项--preproc_with注释时创建的.pp文件的副本
    (-PPC)。

    gmake:***[hello.obj]错误2
    gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

    伊扎克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约翰斯,

    项目位于安全的专用计算机上。 如果有其他方法,请告诉我。

    此致,
    伊扎克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊扎克

    根据传递给编译器的命令,我认为问题与非ASCII字符有关。  我可以看到,第一个包含路径在到达您的用户名时被打乱。  您需要在仅使用ASCII字符的位置创建工作空间。  我还怀疑编辑器中的文本编码将会出错。  请同时检查此设置,确保文本文件编码设置为UTF-8