主题:OMAPL138中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
状态:CCSv7已安装且XDS110+LCDKOMAP-L138已连接。
问题:浏览示例:消息"无法访问此站点"。 资源管理器正在加载文件一分钟并锁定(旋转加载图标),从不进入第二阶段。 我想在该主板上的C67x DSP处理器上运行示例。通过C6000编译器从CCS应用中心加载,但系统无法识别。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
状态:CCSv7已安装且XDS110+LCDKOMAP-L138已连接。
问题:浏览示例:消息"无法访问此站点"。 资源管理器正在加载文件一分钟并锁定(旋转加载图标),从不进入第二阶段。 我想在该主板上的C67x DSP处理器上运行示例。通过C6000编译器从CCS应用中心加载,但系统无法识别。
伊扎克
资源管理器中没有OMAPL138的示例。 我经常看到同样的东西,它只是旋转的。 我通常必须重新启动CCS,有时还要检查任务管理器中的jxbrowser和节点以终止。 但是,对于OMAPL138,我只是跳过它来查找示例,因为它们并不存在。
OMAPL138的主要软件包是处理器SDK。 您可以在此处获取:
它有两种风味。 一种是在ARM上使用Linux,另一种是在ARM上运行TI-RTOS。
您提到C6000编译器是通过APP CENTER安装的,但CCS未检测到。 编译器是否位于<CCS安装目录>/ccsv7/tools/compiler文件夹中? 从App Center下载并安装的特定文件夹将包含一个文件夹。 如果有,您可以转至“CCS中的窗口->首选项”,然后导航至Code Composer Studio ->“生成”->“编译器”。 它应列在此对话框的底部。 如果不是,您可以尝试将路径添加到顶部,然后单击"刷新"。
此致,
John