This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK138:TMDSLCDK138

Guru**** 2602335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628619/ccs-tmdslcdk138-tmdslcdk138

部件号:TMDSLCDK138

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在  使用XDS110 (测试连接成功)和调试的TMDSSLCDK138板上运行hello prj时,当连接建立时,出现以下错误:

TI XDS110 USB调试探头_0/C674x_0

连接到目标时出错:
(错误-1180 @ 0x0)
设备处于复位状态。 取出设备
重置,然后重试此操作。
(仿真软件包7.0 .48.0)

我尝试更改配置,但没有任何帮助。

谢谢!

Itzhak Kroin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊扎克

    我怀疑您遇到了以下参考项目8中描述的问题:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#troubleshooting-the-connect-phase 

    就像以前一样,我仍然需要警告您:此调试探测器不是为您的设备设计的,因此应该可以预料到不稳定-这很可能是其中之一。  

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafael:

    您可能对XDS110的看法是正确的,但我所得到的只是尽量 利用这种情况。

    顺便提一下,您是否建议将其替换为XDS100?

    我找到了一种手动解决该调试错误的方法,如下所示:

    1. 继续调试启动-项目属性或运行调试配置->调试->启动选项->如果目标连接或程序加载失败,继续调试启动-启用
    2. DEBUG_starts -请参阅随附的打印屏幕
    3. CONNECT_ARM9 - 请参阅随附 的打印屏幕
    4. modify_expressions - 参见附加 的打印屏幕
    5. RUN_Load_Program - 参见附加 的打印屏幕
    6. C674x_DSP_Ready_After Load_Program - 参见附加 的打印屏幕

    巴西

    伊扎克