工具/软件:Code Composer Studio
您好,
在 使用XDS110 (测试连接成功)和调试的TMDSSLCDK138板上运行hello prj时,当连接建立时,出现以下错误:
TI XDS110 USB调试探头_0/C674x_0
连接到目标时出错:
(错误-1180 @ 0x0)
设备处于复位状态。 取出设备
重置,然后重试此操作。
(仿真软件包7.0 .48.0)
我尝试更改配置,但没有任何帮助。
谢谢!
Itzhak Kroin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
在 使用XDS110 (测试连接成功)和调试的TMDSSLCDK138板上运行hello prj时,当连接建立时,出现以下错误:
TI XDS110 USB调试探头_0/C674x_0
连接到目标时出错:
(错误-1180 @ 0x0)
设备处于复位状态。 取出设备
重置,然后重试此操作。
(仿真软件包7.0 .48.0)
我尝试更改配置,但没有任何帮助。
谢谢!
Itzhak Kroin
伊扎克
我怀疑您遇到了以下参考项目8中描述的问题:
就像以前一样,我仍然需要警告您:此调试探测器不是为您的设备设计的,因此应该可以预料到不稳定-这很可能是其中之一。
希望这能有所帮助,
拉斐尔
您好,Rafael:
您可能对XDS110的看法是正确的,但我所得到的只是尽量 利用这种情况。
顺便提一下,您是否建议将其替换为XDS100?
我找到了一种手动解决该调试错误的方法,如下所示:
巴西
伊扎克