请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 工具/软件:Code Composer Studio
当启动调试CCS时,无法连接到.CCXML中指定的设备,然后显示其中包含相同设备的列表,然后损坏.CCXML文件,然后由于损坏而失败:-
代码编辑器Studio的最新安装:版本:7.3 .0.0.0019万
屏幕截图如下:
CCXML中的值损坏:
<Property type="choicelist" value="1" id="Debug Probe Selection">
<Choice Name="按序列号选择" value="0">
<Property type="stringfield" value="56�������" id="--输入序列号"/>
</choice>
</property>