This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/cc2650:CCS无法连接到.CCXML中指定的设备,然后显示其中具有相同序列号的列表,然后损坏.CCXML文件,然后抱怨损坏。

Guru**** 2051860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/643121/ccs-cc2650-ccs-is-failing-to-connect-to-device-specified-in-ccxml-then-presenting-a-list-with-that-same-serial-number-in-it-then-corrupting-the-ccxml-file-then-complaining-about-the-corruption

部件号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

当启动调试CCS时,无法连接到.CCXML中指定的设备,然后显示其中包含相同设备的列表,然后损坏.CCXML文件,然后由于损坏而失败:-

代码编辑器Studio的最新安装:版本:7.3 .0.0.0019万

屏幕截图如下:

CCXML中的值损坏:

<Property type="choicelist" value="1" id="Debug Probe Selection">
<Choice Name="按序列号选择" value="0">
<Property type="stringfield" value="56&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;" id="--输入序列号"/>
</choice>
</property>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    问题是第一个探头的序列号无效。 长度应为8个字符:
    e2e.ti.com/.../230.1164万

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多信息:将序列号从56更改为L100.0056万似乎可以解决此问题。 因此,CCS的某些组件最近变得相当脆弱,序列号格式也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这个问题是XDS110特有的。 其他探测器(如XDS100,如果内存对我来说是正确的)没有这种硬限制。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个解决方法,但是

    1.这似乎是一种回归,因为CCS 7.1 .0.0.0016万 对这些短ID工作正常。

    2.至少CCS应发出警告而不是损坏文件。 (这使其他人捉住了)

    3.如果短ID无效,则xdsdfu应禁止设置短ID。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来最新的xdsdfu不允许您设置短序列号,因此问题只会影响现有客户。