This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer 5.2 的命令行安装-如何执行"完整"安装

Guru**** 2525010 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/656440/ccs-command-line-install-of-code-composer-5-2---how-to-do-full-install

主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我正在编写一个安装脚本,它将在最后更新一些RTSC软件包 。但是,当我从命令行运行CCS安装时,我注意到一堆文件夹丢失了,这会提示运行Eclipse环境,而不是运行Code Composer Studio (eclipse) IDE。  我认为ccsv5\eclipse\plugins文件夹缺少必要的文件夹,该文件夹告诉Eclipse运行Code Composer Studio插件。   

我可以

(A)运行完全安装,并完成安装。

(B)将现有(工作中)插件文件夹复制到安装目录中,然后播放骰子(我可能会错过 其他重要 内容)。  

您能帮我选择(A)吗?  我想我缺少安装文件,但是找不到xml模板(CCS_installini.xml) 。  

C:5.2 5.2 1.0.0018万 .exe /mode silent /temp c:\temp /response-file c:\temp\install.txt  /setupfile [arg]

谢谢!

意愿

Windows 7。  专业版,用户没有任何权限;管理员是单个用户。  

代码编辑器5.2 ................................................................1.

C6457 DSP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为了确保我正确理解问题:

    您正在尝试使用响应文件安装CCS 5.2 Tm1,但这不能正确安装所有组件。 这是否正确?  

    ccs_installini.xml文件内置在安装程序中,因此在命令行中不需要该文件。

    您是否使用save-response-file选项生成了正在使用的响应文件? 您可以在此处附加install.txt文件吗?

    为什么要将temp目录修改为c:\temp? 写入%TEMP%时是否有问题?

    是否可以附加在temp文件夹中生成的安装日志?

    请注意:CCS需要Windows管理员权限才能安装驱动程序。

    谢谢!

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,丹麦语:

    让我们暂时忽略我的命令,除非您认为它无法正确地完全安装插件文件夹。

    我的问题:我想确保代码编写器正在从命令行调用中安装“完全”。 我该怎么做?



    我有管理权--这不是问题:

    CCS_setup_SICC.SICC.exe 5.2 /mode silent???1.0.0018万 ?

    缺少什么?

    内置什么ini文件? 如何验证此内置ini文件是否符合完全安装的精神?
    它位于何处? 或者,是否暗示完全不带任何其他参数?

    谢谢!

    意愿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果只在/mode silent中传递,安装程序将在c:\ti\ccsv5文件夹中执行完全安装。 安装日志位于C:\Program Files (x86)\InstallJammer Registry\ccsv5\。 如有任何问题,请将内容压缩并发布在此处。

    我建议您删除C:\Program Files (x86)\InstallJammer Registry\ccsv5\文件夹,以便获得新日志。 如果要在c:\ti\ccsv5文件夹中安装,也要删除该文件夹中的任何内容。

    请注意,如果您在命令行的静默模式下运行,安装程序将立即返回并继续在后台安装(第三方安装程序在Windows上的行为方式与他们期望的GUI一样)。 这是您遇到的问题吗? 如果从批处理文件运行它,则可以解决该问题。

    谢谢!
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,丹麦语:

    我正在从批处理文件运行。 很遗憾,我无法压缩文件。 它们位于封闭系统中。 我在上面引用的目录中看到了文件。 我不确定要寻找什么。 该目录有一个GUID,我猜它包含所有尝试或成功安装的多个条目。

    在我可以搜索的其中一个文件中是否存在故障代码或参数?

    谢谢!

    意愿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查找最新的*CCS_setup_CCS.1.0.0018万_install.log 5.2。 看看最后。如果它看起来仍在运行,即时间戳接近您正在查看的时间,请给它更多的时间。 成功的安装最后应该会说"安装成功"。这是一个非常旧的版本,所以我不确定确切的语言,我现在自己正在运行它,并将在我完成后立即更新。
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装结束时应看到以下几行,以验证是否已成功安装:
    Code Composer Studio v5安装完成
    已成功安装Code Composer Studio v5。

    此外,成功安装将在“开始”菜单和<installdir>\ccsv5\文件夹中创建一个名为“Code Composer Studio v5”的快捷方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将,

    此问题是否已解决? 您是否能够成功安装CCS? 如果您仍有问题,需要进一步的支持,请在下面发布更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AartAG,

    我还在看它。 我没有更新。 我们今天上午尝试了安装,但它仍然缺少ccs5\eclipse\plugins下所需的目录。 执行此操作时,代码编辑器5.2 安装是否存在任何已知问题? 其中一个副作用是加载Eclipse闪屏而不是Code Composer闪屏;下一个问题是IDE不是代码编写器,而是Eclipse独立。

    如果我想查看是否能很快获得丢失了哪些文件的目录列表...将发布后续操作。

    意愿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是缺少的插件的第一页。  共有18页差异。  左侧是参考安装,右侧是我得到的。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不查看安装日志,就很难说出可能发生的情况。

    您是否在运行某种防病毒程序? 如果是这样,可能是因为某些文件处于打开状态,而eclipse无法安装它们。 您是否可以尝试禁用防病毒功能以查看是否有帮助?

    除此之外,我们还需要查看安装日志以提供进一步的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    防病毒
    (1)我正在运行防病毒软件,但无法禁用它。 我将检查我的管理员是否会执行安装,并在禁用防病毒方面有先例。 问题是,这将是一次"一次性",并且永远不会有一个策略允许所有用户永久使用它。
    (2)安装日志显示工具搜索McAfee。 这似乎您正在尝试停止,或者至少检测和报告其中一个?

    安装日志
    (1)它们处于封闭系统中。 我可以打印它们并重新扫描,但我看到一个日志的页数相当大。

    以下是一个令人困扰的问题:
    2018年1月22日12:50:47PM ccsconfig文件c:\CCS_52/ccsv5/eclipse/ccs_config.xml
    ...
    ...
    ...
    2018年1月22日12:50:47PM - com.ti.bios.xdctools.c2.win32状态:请勿安装
    2018年1月22日12:50:47PM - com.ti.CCStudio.C6000状态:请勿安装

    我们正在尝试安装C6000,但我想我在上一篇文章中看到我会获得所有功能。 此外,ccs_config.xml似乎是(可能)关于安装什么的输入? 我想我需要帮助来解读其中的几个问题。

    意愿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    真正导致问题的反病毒软件是Trend Micro和Kaspersky。 McAfee可能会导致问题,但我最近没有看到过。 发生的情况是AV文件扫描使文件保持打开状态,因此eclipse无法安装它们。
    ccs_config.xml会告诉安装程序选择了什么以及正在安装什么等,但如果您在无提示模式的干净文件夹中运行,则应该全部选中它们或安装"功能"。 启动安装程序时,能否确保安装文件夹c:\CCS_52中没有任何内容?
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Danish Innis,

    每次运行时,我都在启动安装程序之前清理了文件夹。 我确信的原因是,我在另一篇文章中读到,"卸载"产品的最佳方法之一是,如果您遇到特定错误或错误,请尝试运行卸载工具来删除整个文件夹。

    即,在启动批处理文件(使用静默选项调用CCS_INSTALL.exe)之前删除c:\CCS_52。

    我们正在使用Symantec Endpoint Protection进行病毒扫描。

    -意愿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,如果不查看日志,我不能提出其他建议。 是否必须安装5.2 ? 您是否尝试过更新的安装? CCS几周前发布了7.4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Danishinnis,

    我们将继续进行5.2 安装。 解决方案:安装CCS v 5.2 ,通过“开放”网络安装与5.2 进行比较,复制文件。 将来,这些丢失的目录会添加到每个用户PC的专有安装脚本中。 因此,运行ccs5.2_install.exe,然后复制丢失的目录。 不优雅,可能甚至不坚固,但它可以正常工作。

    在封闭网络系统上工作的局限性可能会使这些问题变得乏味,但感谢您的回复。

    意愿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我们无法为您提供帮助,但我们尝试了此操作(对于较新版本,无法描述5.2),我们已将文件夹结构从一台机器复制到另一台机器,并且工作正常。