This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我正在编写一个安装脚本,它将在最后更新一些RTSC软件包 。但是,当我从命令行运行CCS安装时,我注意到一堆文件夹丢失了,这会提示运行Eclipse环境,而不是运行Code Composer Studio (eclipse) IDE。 我认为ccsv5\eclipse\plugins文件夹缺少必要的文件夹,该文件夹告诉Eclipse运行Code Composer Studio插件。
我可以
(A)运行完全安装,并完成安装。
(B)将现有(工作中)插件文件夹复制到安装目录中,然后播放骰子(我可能会错过 其他重要 内容)。
您能帮我选择(A)吗? 我想我缺少安装文件,但是找不到xml模板(CCS_installini.xml) 。
C:5.2 5.2 1.0.0018万 .exe /mode silent /temp c:\temp /response-file c:\temp\install.txt /setupfile [arg]
谢谢!
意愿
Windows 7。 专业版,用户没有任何权限;管理员是单个用户。
代码编辑器5.2 ................................................................1.
C6457 DSP
您好,
为了确保我正确理解问题:
您正在尝试使用响应文件安装CCS 5.2 1,但这不能正确安装所有组件。 这是否正确?
ccs_installini.xml文件内置在安装程序中,因此在命令行中不需要该文件。
您是否使用save-response-file选项生成了正在使用的响应文件? 您可以在此处附加install.txt文件吗?
为什么要将temp目录修改为c:\temp? 写入%TEMP%时是否有问题?
是否可以附加在temp文件夹中生成的安装日志?
请注意:CCS需要Windows管理员权限才能安装驱动程序。
谢谢!
丹麦语