Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我修改了http_client_demo,现在可以使用7.1 0.0.0016万 JTAG调试应用程序。 但是,切换到2线SWD模式时,调试器似乎与目标之间的接触有些松散。 我没有收到任何错误消息,但调试器在短时间后似乎没有响应。 这种情况是可重现的,第一次调用SL_START()时,它似乎失去了联系。 从Terra术语中,我还可以观察到代码执行挂起,因为评估板不再发出消息。
您对如何解决此问题有什么建议吗? 我之所以需要这样做,是因为我们目前想要调试您的设置的另一个参考设计,即2线SWD。
此致,
Jan Gustav