This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在SWD模式下调试CC3200 Launchpad时出现问题

Guru**** 2594940 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591450/ccs-problems-when-debugging-cc3200-launchpad-in-swd-mode

主题中讨论的其他部件:CC3200CC2650CC3200SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我修改了http_client_demo,现在可以使用7.1 0.0.0016万 JTAG调试应用程序。 但是,切换到2线SWD模式时,调试器似乎与目标之间的接触有些松散。 我没有收到任何错误消息,但调试器在短时间后似乎没有响应。 这种情况是可重现的,第一次调用SL_START()时,它似乎失去了联系。 从Terra术语中,我还可以观察到代码执行挂起,因为评估板不再发出消息。

您对如何解决此问题有什么建议吗? 我之所以需要这样做,是因为我们目前想要调试您的设置的另一个参考设计,即2线SWD。

此致,

Jan Gustav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月

    您报告的问题对我来说是很熟悉的;我记得这是一段时间前报告的,但TI的这一问题从未重现。 某些开发人员在6.1 中已修复此问题,但由于您在7.1 中进行报告,0.0.0016万 因此肯定需要再次查看此问题。

    明天我将借用CC3200并在设置中重新测试。 希望我能够重现这一长期悬而未决的问题,并最终找出问题的最后部分。

    仅供参考,请选中其中讨论过此问题的一个线程,以及讨论JTAG引脚与其他函数互锁的相关线程。

    e2e.ti.com/.../41.8666万
    e2e.ti.com/.../51.4609万

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对此进行调查。 如果能够解决这个问题,那将是很好的。 我怀疑该问题与CCS有关,因为我还尝试使用CC2650启动板上的XDS110探头在SWD模式下调试CC3200。 我在这里遇到了同样的问题。

    在此期间,我将了解您所指的线程。

    此致,

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一月

    我刚刚在我的7.1 中以SWD模式运行CC3200。0.0.0016万 无法找到任何问题。

    一个看似显而易见但我需要问的快速问题:您是否根据以下设置配置启动板?

    我将继续调查并尝试"打破"我的设置,但上述详细信息可能与您的设置相关。

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rafael!

    感谢您的反馈。 是的,我已勾选此框。 您是否尝试过广泛的调试,在SL_START()之后设置了一个brakpoint? 如前所述,目标配置测试通过,调试器到达初始断点。 如果您能够通过此点,最好能将您正在使用的CC3200-SWD.xml文件发送给我。 此外,如果您能告诉我您在"高级"选项卡下设置的频率,那将是很好的。 这些设置是否正常?

    此致,

    Jan Gustav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次嗨!

    抱歉,我给您发送了错误的片段。 我也尝试使用XDS110探头获得相同的结果。 对于CC3200 Launchpad上的Stellaris调试器,我有以下设置。

    此致,

    Jan Gustav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jan Gustav Heber 说:
    然而,切换到2线SWD模式时,调试器似乎与目标之间的接触有些松散。 [/QUOT]您是在Windows还是Linux下运行CCS?

    我以前曾报告6.1 过,在2.0.0014万 模式下,在Linux下的CCS SWD.CC3200加载程序时出错。  已针对该问题提出SDSCM5.2733万,但尚未报告为已修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 但是,我正在Windows 10下运行CSS。 请注意,我可以下载代码并开始调试/步进,但似乎调试器在发出SL_START()命令后失去控制/没有响应,尽管我没有收到错误消息。

    此致,

    Jan Gustav Heber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,我可以下载代码并开始调试/步进,但似乎调试器在执行SL_start()命令后失去控制/无响应,尽管我没有收到错误消息。

    我尝试使用 运行CC3200CAM_CC策略 示例的1.1。 已使用 Windows 7下运行的CCS 7.1 .0.0.0016万。

    最初,使用板载Stellaris ICDI设置为SWD模式,可以将调用逐步转移到SL_Start()而不会出现问题,示例可以成功获取网络列表。

    然后更改为使用设置为"SWD模式- Aux COM端口为目标UART端口"的XDS110。 当使用XDS110时,当转至第一个SL_Start()时,程序似乎挂起。  当程序被暂停时,将显示以下调用栈:

     程序所在的_SlNonOsMainLoopTask()函数似乎正在等待中断发生。

    查看调试项目属性,在程序集步进或源代码步进时禁用了中断,这是新项目的CCS默认值:

    当程序集步进或源步进时,我将项目属性更改为取消选择禁用中断,当XDS110设置为SWD模式时,可以将调用切换到SL_Start()。

    因此,建议您在  程序集步进或源步进时取消选择禁用中断,以查看这是否解决了您的问题。

    至于JTAG在您的案例中起作用的原因,而不是SWD,它可能与计时相关,因为XDS110的其他测试表明,4线JTAG模式的步进时间比2线模式更快(请参阅 CCS/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK:更快的调试步进?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细答复。 现在,我已经在SWD模式下测试了Stellaris ICID和XDC110调试器探头,并且两种探头都可以使用建议的设置。 在反复进行一些设置后,我发现有时我会让Stellaris在选中选项的情况下工作。 考虑到时间问题,这可能与我现在已将USB电缆直接连接到PC有关,而我在工作时已通过USB集线器连接USB电缆。 这是否有意义?

    无论如何,我很高兴你们能够如此迅速地解决这个问题。

    谢谢!

    此致,

    Jan Gustav