This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
CCS团队,您好!
背景:
操作系统- Windows 7 64位,SP 1
CCS - 7.1 .0.0.0016万
日志: e2e.ti.com/.../5700.error.log
我曾尝试通过7.1 更新机制从旧版本的CCIDC0更新到最新版本16。 在某个时候,它冻结了,崩溃了。 之后,为了安全起见,我卸载了CCSv7。 然后,我下载了内部版本16的脱机安装程序版本,并尝试全新安装。 这就是我遇到这个问题的原因,在安装过程中它遇到了这个错误,但仍然完成了安装。 (屏幕截图如下)
其他症状包括-
打开CCS会导致出现错误对话框:
导入项目也会失败:
根据查看日志的结果,最好的猜测是在IDE更新期间,某些文件没有完全删除,或者注册表出现故障,导致该工具失败。
我已尝试使用旧版本重新安装,然后再次使用更新管理器。 以及在卸载后重新启动计算机,然后尝试重新安装。 我还访问了C:\Users\<user>\ti以删除没有意义的元数据文件。 然后尝试重新安装。 同样的问题仍然存在。
如有任何关于如何实现稳定的建议,我们将不胜感激。
此致,
反叛分子
我看到您尝试了几次卸载和重新安装。 您的卸载过程是什么? 您是使用Windows控制面板卸载还是只删除安装它的整个目录? 实际上,我们建议完全删除目录,以确保在重新安装到同一位置时,保留的文件不会导致问题。
您能否查看上一页中的提示,然后尝试使用CCS 7.1 .0.0.0016万 脱机安装程序重新安装,可能是重新安装到与您以前安装的目录不同的目录,并告诉我们它是否正常工作? 如果仍然失败,请压缩并在此处附加\install_logs文件夹,以便我们查看。
您好,AartiG:
我在不同的配置下尝试了几次,附加了日志。
/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/81/install_5F00_logs_5F00_new.zip
/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/81/5661.install_5F00_logs.zip
另一个问题是我丢失了,因为我单击了“确定”按钮,它完成了安装,并终止了temp文件夹,但错误仍然出现
是否可以检查 计算机上安装的MS Visual C++ 2015可再发行软件包(x86)的版本? 您需要版本14.0 .................2.4212万或更高版本。
刚刚卸载了14.0 2.4215万并安装了14.0
2.4123万,从MS网站上选择了最新的32位版本。 安装过程中无错误。 CCS正常启动。
不知道我是如何安装14.0 2.4215万的,也不知道是如何安装的。 但一切似乎都正常。 问题仍然存在。
编辑,找到了我之前版本的安装程序。 安装过程中没有错误,CCS仍正常启动。
你好,Rebel,
请尝试以下操作:
谢谢!
-巴尔塔萨尔
此问题已脱机解决。 结果是CCS被Simplelink SDK插件中的文件内的一些意外令牌所绊倒,并且在“搜索新产品”时触发了内部错误。
将对CCS进行修复,以更好地处理此类情况,而不是抛出内部错误,并且Simplelink SDK也将进行更新以解决意外令牌。