This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:搜索新产品时出现内部错误(" CCSv7

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586685/ccs-ccstudio-internal-error-when-searching-for-new-products-ccsv7

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

CCS团队,您好!

背景:

操作系统- Windows 7 64位,SP 1

CCS - 7.1 .0.0.0016万

日志: e2e.ti.com/.../5700.error.log

我曾尝试通过7.1 更新机制从旧版本的CCIDC0更新到最新版本16。 在某个时候,它冻结了,崩溃了。 之后,为了安全起见,我卸载了CCSv7。 然后,我下载了内部版本16的脱机安装程序版本,并尝试全新安装。 这就是我遇到这个问题的原因,在安装过程中它遇到了这个错误,但仍然完成了安装。 (屏幕截图如下)

其他症状包括-

打开CCS会导致出现错误对话框:

导入项目也会失败:

根据查看日志的结果,最好的猜测是在IDE更新期间,某些文件没有完全删除,或者注册表出现故障,导致该工具失败。

我已尝试使用旧版本重新安装,然后再次使用更新管理器。 以及在卸载后重新启动计算机,然后尝试重新安装。 我还访问了C:\Users\<user>\ti以删除没有意义的元数据文件。 然后尝试重新安装。 同样的问题仍然存在。

如有任何关于如何实现稳定的建议,我们将不胜感激。

此致,

反叛分子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您尝试了几次卸载和重新安装。 您的卸载过程是什么? 您是使用Windows控制面板卸载还是只删除安装它的整个目录? 实际上,我们建议完全删除目录,以确保在重新安装到同一位置时,保留的文件不会导致问题。

    此维客中有一些其他提示

    您能否查看上一页中的提示,然后尝试使用CCS 7.1 .0.0.0016万 脱机安装程序重新安装,可能是重新安装到与您以前安装的目录不同的目录,并告诉我们它是否正常工作? 如果仍然失败,请压缩并在此处附加\install_logs文件夹,以便我们查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AartiG:

    我在不同的配置下尝试了几次,附加了日志。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/81/install_5F00_logs_5F00_new.zip

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/81/5661.install_5F00_logs.zip

    另一个问题是我丢失了,因为我单击了“确定”按钮,它完成了安装,并终止了temp文件夹,但错误仍然出现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可能缺少Windows更新。 请您执行以下操作:
    WMIC QFE|查找"KB299.9226万"
    如果返回时没有任何内容,请应用最新的Windows更新。 然后尝试启动CCS。
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语:

    我似乎已经安装了它:

    support.microsoft.com LTAXXXXXXXXX 更新                       KB299.9226万              NT AUTHORITY\SYSTEM 2015年11月11日      

    此致,

    反叛分子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯。 能否压缩install_logs文件夹的内容并将其发布在此处? 在将安装错误传递给调试服务器小组之前,我想排除所有安装错误。
    谢谢!
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有不同的install_logs文件夹?

    我已经发布了一些信息-我从安装过程中创建的temp文件夹中获得了这些信息。 如果有更好的位置,请告诉我,

    此致,
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装目录/ccsv7下应有一个install_logs文件夹。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,你在这里:

    e2e.ti.com/.../4010.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用wmic命令检查Windows修补程序KB303.3929万?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也有一个:
    support.microsoft.com LTAXXXXXXXXX安全更新 KB303.3929万 LTA22.6001万\LocalControl 2015年3月31日

    此致,
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以检查 计算机上安装的MS Visual C++ 2015可再发行软件包(x86)的版本? 您需要版本14.0 .................2.4212万或更高版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我安装的最新版本是14.0 .2.4215万版,也安装了较旧的版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否愿意卸载您拥有的可再分发软件并重新安装它? 确保它是32位版本。 安装时请注意任何错误。 如果CCS仍然无法启动,我会将其传递给调试小组。

    感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,我现在就做。

    顺便说一下,CCS启动正常,它刚启动,就有我发布的问题。

    此致,
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚卸载了14.0 Tm2.4215万并安装了14.0 Tm2.4123万,从MS网站上选择了最新的32位版本。 安装过程中无错误。 CCS正常启动。
    不知道我是如何安装14.0 Tm2.4215万的,也不知道是如何安装的。 但一切似乎都正常。 问题仍然存在。

    编辑,找到了我之前版本的安装程序。 安装过程中没有错误,CCS仍正常启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您仍然看到"搜索新产品时发生内部错误"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,与第一篇文章中的最初报告相同-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我已将其转发给专家。 对此造成的不便,我深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rebel,

    请尝试以下操作:

    1. 在新工作区上启动CCS。  将其关闭。
    2. 然后,将您的C:\TI/目录临时重命名为其它目录,并尝试在同一工作空间中再次启动CCS。
    3. 然后,请发布生成的<workspace>/.metada/.log文件

    谢谢!

    -巴尔塔萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已脱机解决。 结果是CCS被Simplelink SDK插件中的文件内的一些意外令牌所绊倒,并且在“搜索新产品”时触发了内部错误。

    将对CCS进行修复,以更好地处理此类情况,而不是抛出内部错误,并且Simplelink SDK也将进行更新以解决意外令牌。