This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432-RTOS:难于进口能源项目

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597100/ccs-msp432-rtos-difficulties-importing-project-energia

部件号:MSP432-RTOS
主题中讨论的其他部件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我决定要一个更好的调试环境,在那里Energia的源代码在Code Composer Studio中可用,而不是只使用汇编语言。  所以我从Git存储库中获取了Energia项目:  

我可能有几个星期没有更新,只是尝试将它导入到7.1 中。  它不起作用,因为它说我应该联系支持部门,我将向您提供此报告。  我计划向下转几个目录并重试,因为几天前我能够导入运行时/核心内容。  以下是错误的屏幕截图。

此致,

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仔细检查后,Energia源似乎不包含除标题之外的任何内容。 因此我需要在其他地方寻找TI-RTOS。 我目前正在寻找有关如何包括该源的信息,以便在我停止调试器时可以看到Hwi源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,

    您是否尝试使用"项目-->导入Energia Sketch..."对话框导入草图?  从图片中可以看出您正在使用“项目-->导入CCS项目...”。

    您是否可以尝试使用 "导入Energia Sketch"选项,看看是否适合您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好的办法是去做这是约翰提到的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢John,

    我想要的是导入Energia和TI-RTOS的所有源代码,但幸好我现在有了一些工作,而且我不会为了我的目的而修改TI-RTOS。

    谢谢!

    Rob