请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432-RTOS 主题中讨论的其他部件:Energia
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我决定要一个更好的调试环境,在那里Energia的源代码在Code Composer Studio中可用,而不是只使用汇编语言。 所以我从Git存储库中获取了Energia项目: 
我可能有几个星期没有更新,只是尝试将它导入到7.1 中。 它不起作用,因为它说我应该联系支持部门,我将向您提供此报告。 我计划向下转几个目录并重试,因为几天前我能够导入运行时/核心内容。 以下是错误的屏幕截图。
此致,
Rob