Other Parts Discussed in Thread: CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
尝试使用 dev.ti.com 和 TI 云将两个正常工作的 CC2650 Launchpad 板重新编程到出厂应用程序时、均会失败、并显示以下消息:
我可以确认 CC2650 Launchpad 指示固件更新已启动。 XDS110旁边的 LED 正在闪烁闪存编程期间看到的典型交替红/绿模式。 但是,在重新启动后,我看到以前的应用程序仍然存在。 循环通电并再次尝试下载始终会产生相同的结果。
我还可以确认该数据文件存在于临时文件夹中、但它只包含单个标记"[object Blob]"
这是否是已知问题、如果是、解决方案是什么?
如果无法解决此问题、TI 是否可以为此应用提供十六进制文件、以便我可以使用闪存编程器2手动恢复这些电路板?
谢谢。