This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:CC2650 Launchpad 基于云的编程恢复到开箱即用应用程序失败

Guru**** 2538130 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/974803/ccs-launchxl-cc2650-cloud-based-programming-of-cc2650-launchpad-back-to-its-out-of-the-box-application-fails

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

尝试使用 dev.ti.com 和 TI 云将两个正常工作的 CC2650 Launchpad 板重新编程到出厂应用程序时、均会失败、并显示以下消息:

我可以确认 CC2650 Launchpad 指示固件更新已启动。  XDS110旁边的 LED 正在闪烁闪存编程期间看到的典型交替红/绿模式。  但是,在重新启动后,我看到以前的应用程序仍然存在。  循环通电并再次尝试下载始终会产生相同的结果。

我还可以确认该数据文件存在于临时文件夹中、但它只包含单个标记"[object Blob]"

这是否是已知问题、如果是、解决方案是什么?  

如果无法解决此问题、TI 是否可以为此应用提供十六进制文件、以便我可以使用闪存编程器2手动恢复这些电路板?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerry、

    [引用 USER="Gerry Sarver)]这是一个已知问题,如果是,解决方案是什么?  [/报价]

    我为此问题提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10235

    目前正在对这一问题进行调查

    [引用 USER="Gerry Sarver"]如果无法解决此问题,TI 是否可以为此应用提供十六进制文件,以便我可以使用闪存编程器2手动恢复这些板?

    我已就此向器件专家寻求一些帮助。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢快速跟进。

    此致、

    Gerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerry、

    开箱即用演示的源代码尚未发布、但 Project Zero (SDK 中的 BLE 示例)非常相似。 可通过以下链接  https://www.ti.com/tool/BLE-STACK 下载该 SDK 

    此外,您是否可以尝试使用 Firefox 访问此页? 我在使用 Google Chrome 时收到相同的错误、但在使用 Firefox 时能够成功下载示例。

    谢谢!

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    感谢您的建议、在 Firefox 下、对 CC2650 Launchpad 的开箱即用演示映像进行重新编程时未出现错误。

    关于演示项目本身、我不需要源代码。  我问过是否有十六进制文件可用、例如 BLE SDK examples\hex 目录中的文件。  这将节省一些时间、因为我会来回转换我的 LaunchPad 板以用于各种目的。  

    不是什么大问题、只是一件方便的事情。  如果有的话,很好,如果没有的话,我就可以住在这里了。

    谢谢、此致、

    Gerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerry、

    感谢您使用 Firefox 进行验证!

    我不相信这个 OOB 示例有一个.hex 文件。

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    明白了、当我将其放回包装盒中时、我将使用该 Web 工具。

    感谢您的帮助、本主题到此结束。

    此致、

    Gerry