This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:需要帮助才能完全解决以下问题:"Windows 找不到'CL\Users\xxxxxxx\AppData\Local\Texas 和 quot;将 CC2650 Launchpad 恢复为出厂固件时出错

Guru**** 2591120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/974046/ccs-launchxl-cc2650-need-help-to-fully-resolve-the-windows-cannot-find-cl-users-xxxxxxx-appdata-local-texas-error-when-reverting-cc2650-launchpad-to-factory-firmware

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用两个 CC2650 Launchpad 电路板1.3版进行 FW 开发、并尝试使用 CC2650 Launchpad 的 Resource Explorer 网页上的云重新编程按钮将开箱即用演示固件放回原位。  这些电路板功能齐全,一直在运行自定义代码以及 BLE v2.2.2 SDK (传统项目所需的 SDK)的各种示例。  我当前尝试恢复的板正在运行 cc2650lp_simple_peripheral_rel 示例项目。

我遇到的问题是路径名中包含"Texas Instruments"的空间存在问题的变体。  我使用其他论坛主题中有关此问题的建议来解决最初出现的此错误。 通过使用 fsutil 和 regedit 启用3.5个名称可以解决最初出现的问题。 3.5名称被确认为已完全启用、这确实解决了我在安装 TICloudAgent 时遇到的问题。  TICloudAgent 现在在由网页按钮触发时运行、但在准备重新编程时失败。 执行'CCS_base/Hercules /闪存/库/f021_R4_le.NFL'时、会在同一时刻重复发生这种情况、如下所示:

我已尝试编辑 config.json、将"...\\Texas Instruments\TICLOU~1"替换为"...\\Texas~1\\TICLOU~1"、但这没有解决问题。  之后、网页按钮让我重新安装 TICloudAgent、或者指出它无法检测到硬件等。 因此、我关闭仍在运行的 JSON 节点、删除"我的用户"区域和 "AppData\Local\Texas Instruments"下的 TICloudAgent 文件夹、并重复该过程、但在同一时刻失败。

问题:

1) 1)是否需要编辑其他配置文件以将"Texas Instruments"替换为"Texas~1"?

2) 2) CC2650 Launchpad 的已编译十六进制文件是否提供开箱即用的出厂映像 v2.2.5.1或更新版本?   如果是、我可以使用闪存编程器2刷写电路板、并在2分钟内完成此操作?  我在任何地方都找不到它,所有搜索和链接都返回到上图中显示的按钮: //dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=LAUNCHXL-CC2650

尽管 安装了用于 Google Chrome 的 TI 代理并对其进行了调优 、但我无法获得任何基于 TI 云的资源。  它们要么因此路径问题而失败、要么只是说"未连接硬件"。   硬件已连接、并且正在运行如下所示的 TI 示例代码:

感谢您的提前帮助、

GSarver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerry、

    [引用 user="Gerry Sarver"]通过使用 fsutil 和 regedit 启用3.5个名称,可以解决最初出现的问题。 3.5名称被确认为已完全启用、这确实解决了我在安装 TICloudAgent 时遇到的问题。[/QUERP]

    这通常是您所得到的误差的解决方案。 我很惊讶您能够安装它、但在尝试从云连接到 Launchpad 时继续收到错误消息。

    如果您访问 dev.ti.com、它是否能够检测到您的电路板?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    单击该网页上的"安装"按钮后、我收到相同的错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否卸载您安装的 TI Cloud Agent (您可以从 Windows 设置中执行此操作)、然后确保启用了短文件名生成并尝试重新安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、该序列使我返回到方形一:

    1) 1)使用 Windows App Manager 卸载云代理-成功。

    2) 2)重新引导 PC 并验证8dot3设置:

    3) 3)使用 dev.ti.com 触发重新安装云代理。

    4) 4)尽管我昨天花了很大的努力才安装了代理、但这次重新安装失败了:

    我被骗了。  Windows 版本是最新的64位 Win 10 Pro、v20H2操作系统内部版本19042.746 BTW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也被骗了。 我已联系工程团队以获得进一步的帮助。 我会随时向您发布我获得的任何更新。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、希望他们能解决这个问题。  如果我在启用8dot3名称后仍遇到此问题、其他人可能也会遇到此问题。  值得一提的是、我们的工程团队在将我们升级到 Win 10 v20H2后、出现了几个问题。

    如果无法解决云工具问题、TI 是否可以提供开箱即用的 CC2650 Launchpad 工厂十六进制文件?  这将解决我的直接需求。

    此致、

    Gerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Gerry Sarver">如果无法解决云工具问题、TI 是否可以提供 开箱即用的 CC2650 Launchpad 工厂十六进制文件?  这将解决我的直接需求。[/引述]

    我将提请器件专家注意这一点。 他们应该能够提供这方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerry、

    我认为您遇到的问题仍然与8.3文件名设置有关。  如果文件夹是在启用8.3名称生成之前创建的、则8.3名称即使在启用后也可能不可用。   您能否尝试一下:

    • 再次卸载 TI Cloud Agent (抱歉...)
    • 在 Windows 资源管理器中,在地址栏中输入%LOCALAPPDATA%,使您转至 C:\Users\xxxxx\AppData\Local\文件夹。
    • 删除或重命名 Texas Instruments 文件夹。  其他 TI 应用将临时数据放在这里、但如果删除、则不会重新生成任何数据。  在卸载 Cloud Agent 之前、这里会有一个 TICloudAgent 子文件夹。  卸载删除了该子文件夹、但我们仍需要由安装程序重新创建上部"Texas Instruments"文件夹。
    • 重新安装 Cloud Agent。  如果您的下载文件夹中仍有安装程序、 则只需重新运行即可。

    希望这能解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    有道理。  从启用了8dot3的新\AppData\Local\Texas Instruments 文件夹开始、解决了安装和运行云代理的问题。  电路板重新编程现在开始了、没有问题。  但是、这导致了\AppData\Local\Temp 中看起来可能过时的项目:

    查看 Temp、我看到了以下内容:

    因此、我在开始所有这些操作之前、将这些文件夹和所有其他项目删除回一个日期、卸载云代理进行检查、重新启动 PC、重新安装代理、然后再次启动重新编程:

    清除 Temp 后未解决该错误、现在在每次编程尝试的中间都出现相同的错误。  对电路板循环通电、重新启动 Chrome 等不起作用:

    我可以确认 CC2650 Launchpad 指示固件更新已启动。  XDS110旁边的 LED 将以红色/绿色交替模式闪烁、直至错误发生。  但是,在重新启动后,我看到以前的应用程序仍然存在。  看来、.data 文件存在的任何问题都无法解决。  是否报告了该问题?  我们从这里到哪里去?

    鉴于原始主题已解决、我将此问题标记为已关闭、并提出一个特定于编程故障的新问题。

    感谢 Ki 和 Andy 在解决原始问题方面的帮助。

    Gerry Sarver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据点-上电后、上一幅图像在目标上仍然完好无损。  看起来 CC2650F128会出现任何问题。检测到数据并阻止目标下载启动。