This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用两个 CC2650 Launchpad 电路板1.3版进行 FW 开发、并尝试使用 CC2650 Launchpad 的 Resource Explorer 网页上的云重新编程按钮将开箱即用演示固件放回原位。 这些电路板功能齐全,一直在运行自定义代码以及 BLE v2.2.2 SDK (传统项目所需的 SDK)的各种示例。 我当前尝试恢复的板正在运行 cc2650lp_simple_peripheral_rel 示例项目。
我遇到的问题是路径名中包含"Texas Instruments"的空间存在问题的变体。 我使用其他论坛主题中有关此问题的建议来解决最初出现的此错误。 通过使用 fsutil 和 regedit 启用3.5个名称可以解决最初出现的问题。 3.5名称被确认为已完全启用、这确实解决了我在安装 TICloudAgent 时遇到的问题。 TICloudAgent 现在在由网页按钮触发时运行、但在准备重新编程时失败。 执行'CCS_base/Hercules /闪存/库/f021_R4_le.NFL'时、会在同一时刻重复发生这种情况、如下所示:
我已尝试编辑 config.json、将"...\\Texas Instruments\TICLOU~1"替换为"...\\Texas~1\\TICLOU~1"、但这没有解决问题。 之后、网页按钮让我重新安装 TICloudAgent、或者指出它无法检测到硬件等。 因此、我关闭仍在运行的 JSON 节点、删除"我的用户"区域和 "AppData\Local\Texas Instruments"下的 TICloudAgent 文件夹、并重复该过程、但在同一时刻失败。
问题:
1) 1)是否需要编辑其他配置文件以将"Texas Instruments"替换为"Texas~1"?
2) 2) CC2650 Launchpad 的已编译十六进制文件是否提供开箱即用的出厂映像 v2.2.5.1或更新版本? 如果是、我可以使用闪存编程器2刷写电路板、并在2分钟内完成此操作? 我在任何地方都找不到它,所有搜索和链接都返回到上图中显示的按钮: //dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=LAUNCHXL-CC2650
尽管 安装了用于 Google Chrome 的 TI 代理并对其进行了调优 、但我无法获得任何基于 TI 云的资源。 它们要么因此路径问题而失败、要么只是说"未连接硬件"。 硬件已连接、并且正在运行如下所示的 TI 示例代码:
感谢您的提前帮助、
GSarver
您好、Gerry、
[引用 user="Gerry Sarver"]通过使用 fsutil 和 regedit 启用3.5个名称,可以解决最初出现的问题。 3.5名称被确认为已完全启用、这确实解决了我在安装 TICloudAgent 时遇到的问题。[/QUERP]
这通常是您所得到的误差的解决方案。 我很惊讶您能够安装它、但在尝试从云连接到 Launchpad 时继续收到错误消息。
如果您访问 dev.ti.com、它是否能够检测到您的电路板?
谢谢
Ki
您能否卸载您安装的 TI Cloud Agent (您可以从 Windows 设置中执行此操作)、然后确保启用了短文件名生成并尝试重新安装?
您好、Gerry、
我认为您遇到的问题仍然与8.3文件名设置有关。 如果文件夹是在启用8.3名称生成之前创建的、则8.3名称即使在启用后也可能不可用。 您能否尝试一下:
希望这能解决您的问题。
尊敬的 Andy:
有道理。 从启用了8dot3的新\AppData\Local\Texas Instruments 文件夹开始、解决了安装和运行云代理的问题。 电路板重新编程现在开始了、没有问题。 但是、这导致了\AppData\Local\Temp 中看起来可能过时的项目:
查看 Temp、我看到了以下内容:
因此、我在开始所有这些操作之前、将这些文件夹和所有其他项目删除回一个日期、卸载云代理进行检查、重新启动 PC、重新安装代理、然后再次启动重新编程:
清除 Temp 后未解决该错误、现在在每次编程尝试的中间都出现相同的错误。 对电路板循环通电、重新启动 Chrome 等不起作用:
我可以确认 CC2650 Launchpad 指示固件更新已启动。 XDS110旁边的 LED 将以红色/绿色交替模式闪烁、直至错误发生。 但是,在重新启动后,我看到以前的应用程序仍然存在。 看来、.data 文件存在的任何问题都无法解决。 是否报告了该问题? 我们从这里到哪里去?
鉴于原始主题已解决、我将此问题标记为已关闭、并提出一个特定于编程故障的新问题。
感谢 Ki 和 Andy 在解决原始问题方面的帮助。
Gerry Sarver