This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28075:CCS v9.3上的 TMS320F28075错误

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/873410/ccs-tms320f28075-tms320f28075-error-on-ccs-v9-3

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:Code Composer Studio

我将 CCS 从版本9.2升级到版本9.3。

我无法使用 XDS110探针连接到目标。

我收到以下错误消息。

C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除扇区 A 时出错。fmstat 值= 1040。 操作已取消(0)。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\MyFile.out:加载失败。

版本9.2的一切都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来问题不是目标连接问题、而是闪烁问题。  

    [引用 USER="Massimo Tomazzolli]C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除扇区 A 时出错。fmstat 值= 1040。 操作已取消(0)。
    C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
    C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\MyFile.out:加载失败。

    这些都是信息吗? 您是否看到有关解锁问题的任何信息? 类似如下:

    C28xx_CPU1:警告:复位后解锁器件(区域1)失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意您的意见、但相同的配置适用于 CCS 9.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Massimo Tomazzolli"]但相同的配置可与 CCS 9.2完美配合使用[/引用]

    您仍然有9.2、但它仍然可以正常工作?

    您是否在解锁器件时遇到任何错误(如我上一篇文章中所述)?

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我仍然有9.2版、它工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否遇到任何解锁错误以及其他错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、

    这是我在9.3版中唯一遇到的错误

    C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除扇区 A 时出错。fmstat 值= 1040。 操作已取消(0)。
    C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
    C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\MyFile.out:加载失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于9.2工作正常、因此很可能是 emu Pack 版本或闪存 dll 出现问题。

    在9.3中、是否可以启用调试服务器日志记录并重现问题? 然后压缩生成的日志并将其连接到此线程:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已启用日志 filee2e.ti.com/.../Log_5F00_1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    我能够使用 XDS100V2仿真器成功擦除、编程和验证 CCSv9.3上的 F28075器件。

    您能否提供一个示例项目、以便我们能够在我们身边再现这种行为?  请确保从您的项目/代码中删除任何专有信息。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请检查 CCS 中的更新并安装它们、以确保您使用的是最新的驱动程序。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    我已验证。 我正在进行最后一次升级。

    您是否验证了我发送给您的日志文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimo、

    是的、我们的团队查看了日志文件。   

    正如我提到的、我们无法重现故障。

    您能否向我们发送一个示例项目来重现故障?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在下周尝试执行该操作。

    我需要一些时间来删除部分代码、然后才能发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimo、

    这很有帮助。 谢谢你。

    此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随后、您将找到一个可与 CCS 9.2配合使用但无法与 CCS 9.3配合使用的简单项目

    我确认问题是由密码解锁引起的、因为:

    1.我在附带的工程中修改了它,如果我在闪存设置中写入了简单的密码,我就收到了相同的错误消息。

    2.如果我输入正确的密码、它适用于 CCS 9.2、但不适用于 CCS 9.3

    正在等待您的 reamrks I remain.e2e.ti.com/.../Test_5F00_CCS_5F00_93.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimo、

    感谢您提供样片项目。

    由于您说它与密码解锁有关、我将请我们的安全专家进一步帮助您。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否验证过使用我发送的示例项目时是否能够看到问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimo、

    我将此帖子分配给了我们的安全专家。  他将在一天或两天内作出答复。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在研究您的项目、并将在本周结束前再次与您联系。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们发现 CCS9.3有问题导致了此问题。 在我们在下一版本中解决此问题之前,您是否可以使用 CCS9.2?

    对此,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    请告诉我何时可以升级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待 CCS 升级以验证问题是否可以解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimo、

    错误修复目前计划包含在计划于3月中旬发布的下一个 CCS 版本(v10.0)中。

    我们还在为 CCS9.3发布更新补丁;我们仍在详细了解这方面的信息、一旦我们获得有关补丁何时可用的更多信息、我将与您分享。

    很抱歉此错误给您带来的不便。

    谢谢、

    Ricky