This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我将 CCS 从版本9.2升级到版本9.3。
我无法使用 XDS110探针连接到目标。
我收到以下错误消息。
C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除扇区 A 时出错。fmstat 值= 1040。 操作已取消(0)。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\MyFile.out:加载失败。
版本9.2的一切都正常。
您好!
看起来问题不是目标连接问题、而是闪烁问题。
[引用 USER="Massimo Tomazzolli]C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除扇区 A 时出错。fmstat 值= 1040。 操作已取消(0)。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\MyFile.out:加载失败。
这些都是信息吗? 您是否看到有关解锁问题的任何信息? 类似如下:
C28xx_CPU1:警告:复位后解锁器件(区域1)失败。
[引用 user="Massimo Tomazzolli"]但相同的配置可与 CCS 9.2完美配合使用[/引用]
您仍然有9.2、但它仍然可以正常工作?
您是否在解锁器件时遇到任何错误(如我上一篇文章中所述)?
Ki
是的、我仍然有9.2版、它工作正常
您是否遇到任何解锁错误以及其他错误?
否、
这是我在9.3版中唯一遇到的错误
C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除扇区 A 时出错。fmstat 值= 1040。 操作已取消(0)。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\MyFile.out:加载失败
由于9.2工作正常、因此很可能是 emu Pack 版本或闪存 dll 出现问题。
在9.3中、是否可以启用调试服务器日志记录并重现问题? 然后压缩生成的日志并将其连接到此线程:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html
谢谢
Ki
您好、Massimo、
我能够使用 XDS100V2仿真器成功擦除、编程和验证 CCSv9.3上的 F28075器件。
您能否提供一个示例项目、以便我们能够在我们身边再现这种行为? 请确保从您的项目/代码中删除任何专有信息。
谢谢、此致、
Vamsi
此外、请检查 CCS 中的更新并安装它们、以确保您使用的是最新的驱动程序。
谢谢、此致、
Vamsi
是的、
我已验证。 我正在进行最后一次升级。
您是否验证了我发送给您的日志文件?
Massimo、
是的、我们的团队查看了日志文件。
正如我提到的、我们无法重现故障。
您能否向我们发送一个示例项目来重现故障?
谢谢、此致、
Vamsi
我将在下周尝试执行该操作。
我需要一些时间来删除部分代码、然后才能发送
Massimo、
这很有帮助。 谢谢你。
此致、
Vamsi
Massimo、
感谢您提供样片项目。
由于您说它与密码解锁有关、我将请我们的安全专家进一步帮助您。
谢谢、此致、
Vamsi
您好!
您是否验证过使用我发送的示例项目时是否能够看到问题?
Massimo、
我将此帖子分配给了我们的安全专家。 他将在一天或两天内作出答复。
谢谢、此致、
Vamsi