This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我将 CCS 从版本9.2升级到版本9.3。
我无法使用 XDS110探针连接到目标。
我收到以下错误消息。
C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除扇区 A 时出错。fmstat 值= 1040。 操作已取消(0)。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\MyFile.out:加载失败。
版本9.2的一切都正常。
您好!
看起来问题不是目标连接问题、而是闪烁问题。
[引用 USER="Massimo Tomazzolli]C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除扇区 A 时出错。fmstat 值= 1040。 操作已取消(0)。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\MyFile.out:加载失败。
这些都是信息吗? 您是否看到有关解锁问题的任何信息? 类似如下:
C28xx_CPU1:警告:复位后解锁器件(区域1)失败。
我同意您的意见、但相同的配置适用于 CCS 9.2
[引用 user="Massimo Tomazzolli"]但相同的配置可与 CCS 9.2完美配合使用[/引用]
您仍然有9.2、但它仍然可以正常工作?
您是否在解锁器件时遇到任何错误(如我上一篇文章中所述)?
Ki
是的、我仍然有9.2版、它工作正常
您是否遇到任何解锁错误以及其他错误?
否、
这是我在9.3版中唯一遇到的错误
C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除扇区 A 时出错。fmstat 值= 1040。 操作已取消(0)。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\MyFile.out:加载失败
由于9.2工作正常、因此很可能是 emu Pack 版本或闪存 dll 出现问题。
在9.3中、是否可以启用调试服务器日志记录并重现问题? 然后压缩生成的日志并将其连接到此线程:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html
谢谢
Ki
您好、Massimo、
我能够使用 XDS100V2仿真器成功擦除、编程和验证 CCSv9.3上的 F28075器件。
您能否提供一个示例项目、以便我们能够在我们身边再现这种行为? 请确保从您的项目/代码中删除任何专有信息。
谢谢、此致、
Vamsi
此外、请检查 CCS 中的更新并安装它们、以确保您使用的是最新的驱动程序。
谢谢、此致、
Vamsi
是的、
我已验证。 我正在进行最后一次升级。
您是否验证了我发送给您的日志文件?
您好!
我们发现 CCS9.3有问题导致了此问题。 在我们在下一版本中解决此问题之前,您是否可以使用 CCS9.2?
对此,
Vivek Singh
好的。
请告诉我何时可以升级。
我正在等待 CCS 升级以验证问题是否可以解决。
Massimo、
错误修复目前计划包含在计划于3月中旬发布的下一个 CCS 版本(v10.0)中。
我们还在为 CCS9.3发布更新补丁;我们仍在详细了解这方面的信息、一旦我们获得有关补丁何时可用的更多信息、我将与您分享。
很抱歉此错误给您带来的不便。
谢谢、
Ricky