This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H14:CrashReportJob 和互联网连接问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/876219/ccs-66ak2h14-crashreportjob-and-internet-connection-problem

器件型号:66AK2H14

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我将 CCS 7.4与 Ubuntu 16.04配合使用。 (还审判了9.4和5.5)

CCS 存在问题。  

在进度窗口中、CCS 启动后会显示过程"CrashReportJob"。

 它不会消失。  即使我单击"取消操作"。

此外、在工具加载图标附近的"App Center"窗口中会显示、而不是"select"按钮。   

如果我启动"检查更新"、则不会发生任何情况。  

但有时它在30分钟"思考"后会达到1%。 问题可能是互联网连接速度问题、但在浏览器和终端中一切正常。

请帮帮我。

尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolay、

    [引用 user="Nikolay Novikov"]问题可能是互联网连接速度问题

    这种情况很有可能发生。 您有哪种速度?

    您可以尝试 清理工作区文件夹吗?

    您是否能够成功播放 "Getting Started"视图中嵌入的 CCSV7视频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我没有理解您对"速度"的疑问。 例如、如果我从互联网上下载某些内容、速度大约为10Mb/s 您的意思可能是这样。  

    我尝试清理工作区、但没有发生任何事情。 这是 CSS 的第一次运行、我 没有尝试创建项目。

    是的、我可以在没有编程器的情况下以高清播放入门视频。

    我还再次启动了"检查更新"。 在大约1小时内达到6%。

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢你的帮助。 问题已解决。  

    问题出在代理设置中。 我在/etc/environment 文件中添加了代理设置注释。  

    不知道原因、但它有效。

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代理设置确实会产生很大的影响-但在大多数情况下、访问被拒绝、而不是减慢(或卡住)。

    无论如何、很高兴听到您解决了问题、并感谢您的更新。