This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你好!
我将 CCS 7.4与 Ubuntu 16.04配合使用。 (还审判了9.4和5.5)
CCS 存在问题。
在进度窗口中、CCS 启动后会显示过程"CrashReportJob"。
它不会消失。 即使我单击"取消操作"。
此外、在工具加载图标附近的"App Center"窗口中会显示、而不是"select"按钮。
如果我启动"检查更新"、则不会发生任何情况。
但有时它在30分钟"思考"后会达到1%。 问题可能是互联网连接速度问题、但在浏览器和终端中一切正常。
请帮帮我。
尼古拉
您好 Nikolay、
[引用 user="Nikolay Novikov"]问题可能是互联网连接速度问题
这种情况很有可能发生。 您有哪种速度?
您可以尝试 清理工作区文件夹吗?
您是否能够成功播放 "Getting Started"视图中嵌入的 CCSV7视频?
代理设置确实会产生很大的影响-但在大多数情况下、访问被拒绝、而不是减慢(或卡住)。
无论如何、很高兴听到您解决了问题、并感谢您的更新。