主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-METAL
工具/软件:Code Composer Studio
我是 CCS 的初学者。 我刚刚开始使用 CapTIvate 设计中心和 CCS。
我做了一个简单的项目。
我想根据电容传感器值点亮五个 LED。
例如、传感器电容在0.5pF 至3.0pF 之间变化、
我想打开 LED、例如下面的 LED;
0.5至1.0pF:1个 LED 打开
1.0至1.5pF:2个 LED 亮起
1.5至2.0pF:3个 LED 亮起
2.0至2.5pF:4个 LED 亮起
2.5至3.0pF:5个 LED 亮起
我不知道哪个表达式是计数值、
我应该在程序中为 LED 输入“if”和“else”语句的位置。
最简单的方法会更好。
顺便说一下、我无法使用削波图标附加项目文件。 我该怎么做?
谢谢、此致、