This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CAPTIVATE-FR2676:电容传感器值

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-METAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/880397/ccs-captivate-fr2676-capacitance-sensor-value

器件型号:CAPTIVATE-FR2676
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-METAL

工具/软件:Code Composer Studio

我是 CCS 的初学者。 我刚刚开始使用 CapTIvate 设计中心和 CCS。
我做了一个简单的项目。

我想根据电容传感器值点亮五个 LED。
例如、传感器电容在0.5pF 至3.0pF 之间变化、
我想打开 LED、例如下面的 LED;
 0.5至1.0pF:1个 LED 打开
 1.0至1.5pF:2个 LED 亮起
  1.5至2.0pF:3个 LED 亮起
 2.0至2.5pF:4个 LED 亮起
  2.5至3.0pF:5个 LED 亮起

我不知道哪个表达式是计数值、
我应该在程序中为 LED 输入“if”和“else”语句的位置。
最简单的方法会更好。

顺便说一下、我无法使用削波图标附加项目文件。 我该怎么做?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与一位工程师联系、他将能够帮助您进行基于 CapTIvate 的咨询。 请留出几个工作日让他们查看您的问题并作出回应。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将"if else"语句放入 te BTN00回调函数中。

    关于如何注册回调函数:

    CapTIvate 可以感应电容变化、而不是绝对电容。  

    对于您的情况、您可以为传感器设置0.5pF 的基极电容、默认情况下、您将得到大约500的基极计数。  

    在 CapTIvate 运行期间、您可以通过触碰传感器来更改电容、或向传感器添加额外的电容器、计数将更改电容值上的端数、并添加到传感器(电容变化)。  您可以 根据计数变化对不同的 LED 进行发光。

    请将 CAPTIVATE-METAL 示例项目回调函数作为参考。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt 和 Ling、您好!

     

    感谢您的回答。 我将研究您发送给我的链接。

    顺便说一下、我无法导入由设计中心制作的 CCS 工程。

    例如,我可以从“FR2676_CAPTIVATE_BSWP”等标准库导入 CCS 项目,但我无法导入我制作的与上周发布的捕获图片类似的 CCS 项目。 这就是我的导入方式;

    1.右键单击“MSP430”,然后选择“设计中心”上的属性。

    2.单击“生成源代码”并保存。

    3.单击 CCS 上的“导入项目”。

    4.单击“Select search-directory”(选择搜索目录)中的“Browse”(浏览)。

    对于标准库,复选框在“Discovered projects”中选中,但如果是我的原始工程,则不选中该复选框。

    造成这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    e2e.ti.com/.../Untitled1.mp4

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    非常感谢您给我发送了一个很好的视频。 我可以导入一个。

    此致、

    Koichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

     

    我在程序中找到了“BTN00_E00_RawCnts”。 我想知道我可以使用传感器的值。 当我观察该值时、它有时会根据传感器的移动而上下移动。 似乎有些校准会影响该值。 如果正确、如何停止校准?

     

    此致、

    Koichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichi、

    您可以参阅 CapTIvate 文档 http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/latest/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_library.html

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    谢谢、我将学习该软件。

    此致、

    Koichi