工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 msp432p401r (TI-RTOS)。
SDK simplelink_msp432p4_sdk_3_30_00_13
我想增加空闲任务堆栈大小,如何做?
项目中没有.cfg 文件
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 msp432p401r (TI-RTOS)。
SDK simplelink_msp432p4_sdk_3_30_00_13
我想增加空闲任务堆栈大小,如何做?
项目中没有.cfg 文件
您好、Sinan、
我找到了该示例项目。 这是一个 UART 驱动程序项目。 当您导入并编译它时、系统会首先自动导入并编译默认内核配置工程、然后再导入您的工程。 您将在此处找到 release.cfg 文件。
* 在 Code Composer Studio 中构建时、内核配置项目将会执行
与示例一起导入。 内核配置项目
引用、因此将首先构建它。 "发布"内核
配置是使用的默认项目。 它禁用了许多调试功能。
这些功能包括断言检查、日志记录和运行时堆栈检查。 对于 A
"发布"和"调试"内核配置与之间的详细区别
如何在它们之间切换、请参阅 SimpleLink MCU SDK 用户指南
指南。 可以找到"发布"和"调试"内核配置项目
在<SDK_INSTALL_DIR> 内核/tirtos/builds/ccs/<BOARD> (release|debug)/(ccs|gcc)下。