This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:TI-RTOS MSP432P401R 空闲任务溢出

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/892177/ccs-msp432p401r-ti-rtos-msp432p401r-idletask-overflow

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 msp432p401r (TI-RTOS)。

SDK simplelink_msp432p4_sdk_3_30_00_13

我想增加空闲任务堆栈大小,如何做?  

项目中没有.cfg 文件

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    是的、这可能会有问题。  这是 SDK 中提供的 TI 演示、还是您创建的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    我找到了该示例项目。  这是一个 UART 驱动程序项目。  当您导入并编译它时、系统会首先自动导入并编译默认内核配置工程、然后再导入您的工程。  您将在此处找到 release.cfg 文件。

    从 uartecho 项目中的 README 文件:
    TI-RTOS:


    * 在 Code Composer Studio 中构建时、内核配置项目将会执行
    与示例一起导入。 内核配置项目
    引用、因此将首先构建它。 "发布"内核
    配置是使用的默认项目。 它禁用了许多调试功能。
    这些功能包括断言检查、日志记录和运行时堆栈检查。 对于 A
    "发布"和"调试"内核配置与之间的详细区别
    如何在它们之间切换、请参阅 SimpleLink MCU SDK 用户指南
    指南。 可以找到"发布"和"调试"内核配置项目
    在<SDK_INSTALL_DIR> 内核/tirtos/builds/ccs/<BOARD> (release|debug)/(ccs|gcc)下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    谢谢你