工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI
我们跟踪了本实验的源、但我们找不到 有关定制天线模块的"板设置中的天线几何形状和相位旋转"和"antPhaseRot 设置"函数的任何信息。
3D 人员计数实验室已在 3D 人员测量演示配置详细信息文档中提供这些设置,但 68xx_sense 和_direct_hvac_Control Lab ???
可以提供帮助吗?
BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI
我们跟踪了本实验的源、但我们找不到 有关定制天线模块的"板设置中的天线几何形状和相位旋转"和"antPhaseRot 设置"函数的任何信息。
3D 人员计数实验室已在 3D 人员测量演示配置详细信息文档中提供这些设置,但 68xx_sense 和_direct_hvac_Control Lab ???
可以提供帮助吗?
BR
Agate、您好!
在输出侧、天线看起来像以下顺序:
TX2 Tx1 Tx0 Rx3 Rx2 Rx1 Rx0。 让我们设置您的线性调频脉冲配置、以便您按以下顺序进行线性调频脉冲:
TX2 Tx1 Tx0
然后、您的背面应该是:
Tx1Rx3 Tx1Rx2 Tx1Rx1 Tx1Rx0
Tx2Rx3 Tx2Rx2 Tx2Rx1 Tx2Rx0 Tx0Rx3 Tx0Rx2 Tx0Rx1 Tx0Rx0
此致、
Justin
Agate、您好!
由于演示不动态支持不同的天线配置、这将更加困难。 这将需要重新编译- 我将无法在我的一侧进行测试、因为我没有您的电路板。
首先、您需要了解进入器件的数据格式: http://www.ti.com/lit/an/swra581b/swra581b.pdf
当 DSS 接收这些样本时、它运行1D FFT、然后将其按照传入的顺序放置在 L3雷达立方体中。 在默认演示中、我们依次选择 Tx0和 TX2 (第一个和第三个 Tx)、数据按以下顺序出现:
Tx0 Rx0 Rx1 Rx2 Rx3 Tx2 Rx0 Rx1 Rx2 Rx3 -这与虚拟 Rx 模式的顺序相同。
您的软件正按此顺序期望它们、但您的虚拟 Rx 模式不按此顺序。 由于虚拟 Rx 模式由硬件(天线布局)定义、因此我们需要修改软件来支持这一特性。
首先、让我们仔细检查 EVM 上的虚拟 Rx 模式。 根据您发送的图片、我们似乎具有以下符号:
TX2 Rx3 Rx2 Rx1 Rx0 Tx0 Rx3 Rx2 Rx1 Rx0
我建议修改信号链的输入、而不是尝试修改 AoA 算法。
请告诉我您需要澄清的地方。
此致、
Justin