This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843ISK:68xx_sense 和_direct_HVAC_Control 实验

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/890264/ccs-iwr6843isk-68xx_sense_and_direct_hvac_control-lab

器件型号:IWR6843ISK

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI  

         我们跟踪了本实验的源、但我们找不到  有关定制天线模块的"板设置中的天线几何形状和相位旋转"和"antPhaseRot 设置"函数的任何信息。  

         3D 人员计数实验室已在 3D 人员测量演示配置详细信息文档中提供这些设置,但 68xx_sense 和_direct_hvac_Control Lab ???

         可以提供帮助吗?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agate、您好!

    这是因为本实验仅支持 ISK 天线配置。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    如何在 本实验中修改天线几何形状?

    因为我们的天线输出 位于 IC 的背面

    现场测试结果是水平方向交换。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin

    我们使用 ISK 配置,但天线侧与6843不同。因此,水平通道方向交换 。  如何修改这些代码?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agate、您好!

    您需要更改线性调频脉冲的顺序。 请参阅 SDK 用户指南中的线性调频脉冲配置部分。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin  

             我们已经尝试了线性调频脉冲配置,但结果是相同的,可以提供您的配置设置供我们测试。  

             下面是我们之前的总结。 是否可以确定天线排列?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agate、您好!

    在输出侧、天线看起来像以下顺序:

    TX2 Tx1 Tx0 Rx3 Rx2 Rx1 Rx0。 让我们设置您的线性调频脉冲配置、以便您按以下顺序进行线性调频脉冲:

    TX2 Tx1 Tx0

    然后、您的背面应该是:

                  Tx1Rx3 Tx1Rx2 Tx1Rx1 Tx1Rx0

    Tx2Rx3 Tx2Rx2 Tx2Rx1 Tx2Rx0 Tx0Rx3 Tx0Rx2 Tx0Rx1 Tx0Rx0

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI Sirs

                          是的、但如何在 HVAC 68xx_sense 和_direct_hvac_Control Lab 中设置这些配置?

                         如何设置? 下面是我们的线性调频脉冲配置,但方向不能正确。

                        { 向上是原始 的,底部是修改的。}

                        

                         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agate、您好!

    由于演示不动态支持不同的天线配置、这将更加困难。 这将需要重新编译- 我将无法在我的一侧进行测试、因为我没有您的电路板。

    首先、您需要了解进入器件的数据格式: http://www.ti.com/lit/an/swra581b/swra581b.pdf

    当 DSS 接收这些样本时、它运行1D FFT、然后将其按照传入的顺序放置在 L3雷达立方体中。 在默认演示中、我们依次选择 Tx0和 TX2 (第一个和第三个 Tx)、数据按以下顺序出现:

    Tx0 Rx0 Rx1 Rx2 Rx3 Tx2 Rx0 Rx1 Rx2 Rx3 -这与虚拟 Rx 模式的顺序相同。

    您的软件正按此顺序期望它们、但您的虚拟 Rx 模式不按此顺序。 由于虚拟 Rx 模式由硬件(天线布局)定义、因此我们需要修改软件来支持这一特性。

    首先、让我们仔细检查 EVM 上的虚拟 Rx 模式。 根据您发送的图片、我们似乎具有以下符号:

    TX2 Rx3 Rx2 Rx1 Rx0 Tx0 Rx3 Rx2 Rx1 Rx0

    我建议修改信号链的输入、而不是尝试修改 AoA 算法。

    1. 检查 dss_data_path.c (在 dss 项目中)第1127行-您将在此处找到对 radarRangeProcessRun 的调用
      1. 您可以在 radarProcess.h 中找到此函数的定义
    2. 这在 for 循环内部、该循环将输入数据和输出位置馈送到 rangeProcess 函数。
    3. 确定线性调频脉冲顺序-我建议先使用 tx2进行线性调频脉冲、正如您在上面定义的那样
      1. 然后、对于帧中的第一个线性调频脉冲、您将对 Rx 进行重新排序。  
      2. 对于第二个线性调频脉冲、您还将对 Rx 进行重新排序。
      3. tx2中的顺序: Rx0 Rx1 Rx2 Rx3  Tx0: Rx0 Rx1 Rx2 Rx3
      4. 所需顺序  TX2: Rx3 Rx2 Rx1 Rx0  Tx0: Rx3 Rx2 Rx0
    4. 您需要了解环路的逻辑、并正确编辑输出参数的天线索引以正确订购天线。

    请告诉我您需要澄清的地方。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI  

            我们尝试修改此问题的代码。 非常感谢。

    BR