Other Parts Discussed in Thread: DRV2605, DRV2605L
主题中讨论的其他器件:DRV2605、
工具/软件:TI C/C++编译器
尊敬的先生:
我们的软件密钥 LRA 初始化示例和基于 DRV2605设置指南的 LRA 自动校准示例、但 LRA 电机仍然无法工作。
我们在公共版本上使用 DRV2605和 LRA 电机。 是否有可用的示例代码或详细的设置 SOP?
B.R、
Ken
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ken、
我附加了另一个代码来使用 DRV2605执行自动校准。 它应该能够与您的 LRA 电机正常配合工作。 否则、我建议更换您的 DRV2605或 LRA 单元。
e2e.ti.com/.../DRV2605L_5F00_LRA_5F00_AutoCalibration.txt
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Luis、
是的、在执行自动校准程序之前、寄存器0x1A 设置为0xB6、
请帮助确认程序、哪一个是正确的
1. LRA 初始化("DRV2605安装指南"第6页)=>将0x0c 设置为1
2. LRA 初始化("DRV2605安装指南"第6页)=>自动校准(您的 txt 文件)=>将0x0c 设置为1
3.仅自动校准(您的 txt 文件)=>将0x0c 设置为1
PS:如果我们要更改嵌入的振动波形、如何使用?
我们使用 MCU 连接 DRV2605 EVM、但没有 MSP430 MCU、因此没有 LRA 电机规格。
我连接了新的振动器、请帮助确认如何设置。
谢谢。
BR
Kene2e.ti.com/.../FZ_2D00_F003_08FF_LRA_2D00_0825-_09FF_SPEC_5F00_1.0_7E00_20.03.pdf
您好、Ken、
我建议只使用我的配置文件。 这只是为了确保执行器正常工作。 我的意思是、你应该只在你的传动器负载上获得一个振动、这将确认传动器不是问题。
关于振动波形、您使用的是哪些 EVM 选项? 您是否正在使用内部 ROM 存储器? 无法修改 ROM 存储器的波形。 但是、如果您参考 MSP430波形、您只需移除跳线 JP1并将 PWM 信号连接到 PWM 测试点、如数据表的图18所示:
http://www.ti.com/lit/ug/slou348b/slou348b.pdf#page=17
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好、Ken、
我建议从参数定义开始:
-确定将使用哪种模式(ERM、LRA)以及是否使用开环或闭环。
-设置参数(额定电压、过驱电压钳位、校准时间等)。
-如果使用闭环,则执行自动校准。
-选择要使用的模式(内部或外部触发器、PWM 输入、audio-to-vibe、RTP 等)。
有关更多详细信息,请参阅数据表的9.3初始化设置部分( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv2605l.pdf#page=59 )
我还建议查看此配置指南、了解有关如何配置器件的更多详细信息:
https://www.ti.com/lit/zip/slor114
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.