This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2SA:适用于 TDA2上 VISION SDK 的 CCS 项目

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA2SA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/957403/ccs-tda2sa-ccs-project-for-vision-sdk-on-tda2

器件型号:TDA2SA

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 专家、

SoC:TDA2SA

SDK 版本: processor_sdk_vision_03_07_00_00 (Linux 安装程序包)

EVM 板:VAYU EVM XC5777X CPU 板

平台操作系统:Linux 系统

1.是否存在可在 OS (Linux/or windows)平台上构建"Vision SDK/项目"的 Code Composer Studio (CCS)项目 ?

2.用于调试(仿真)。 在 Windows 上安装 CCS、我们有可执行文件(在 Linux 系统上完成构建后)。  是否可以通过 JTAG (XDS 560 V2 STM)加载程序和调试?

3.对于 PROCESSOR_SDK_VISION_03_07_00_00 (Windows 安装程序包),它是否有设置和构建 VISION SDK 的参考指南?

B/R  

Matt

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    [引用用户="Yen Matt ]2. 用于调试(仿真)。 在 Windows 上安装 CCS、我们有可执行文件(在 Linux 系统上完成构建后)。  是否可以通过 JTAG (XDS 560 V2 STM)加载程序和调试?[/QUERT]

    是的、您可以在 Windows 上使用 CCS 加载/运行/调试可执行文件、即使在 Linux 主机上的其他位置构建也是如此。

    关于#1和#3、我将听从器件专家的意见、并提请他们注意此主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是否存在可在 OS (Linux/or windows)平台上构建"Vision SDK/项目"的 Code Composer Studio (CCS)项目 ?

    >>不、我们使用 Makefile 从命令行构建 VISION SDK

    3.对于 PROCESSOR_SDK_VISION_03_07_00_00 (Windows 安装程序包),它是否有设置和构建 VISION SDK 的参考指南?

    >>是的、您可以参阅 tda2xx 用户指南来构建代码(文件:vision_sdk/docs/UserGuides/VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf)

    注意:我们只能从 Windows 主机构建 VISION SDK RTOS、如果您想构建 VISION SDK Linux、则应在 Linux 主机上安装该软件包。

    请参阅 Linux 用户指南以构建 VISION SDK Linux (文件:vision_sdk/docs/linux/VisionSDK_linux_UserGuide.pdf)

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家、

    感谢快速响应。 并在#1和#2上进行清除。

    实际上、在 Windows 上构建失败。 请检查以按如下方式进行登录。

    请提供建议以解决此问题吗?

    e2e.ti.com/.../TI-RTOS-build-fail.txt 

    B/R

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享在安装 SDK 后为构建 VISION SDK 所遵循的所有步骤?

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavirju、您好!  

    1.下载并安装 processor_sdk_vision_03_07_00_00 (Windows 安装程序包)

      Vision SDK => software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    2.安装路径=> c:\ti\processor_sdk_vision_03_07_00_00

    3.下载"A15 Compiler、Linker"并安装 "c:\ti\processor_sdk_vision_03_07_00_00/ti_compons/cG_tools/windows/"下的工具。

      A15编译器、链接器=> launchpad.net/.../4.9-2015-q3-update

      重命名"gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3"文件夹  

    4.在 环境变量中添加 XDC 路径。

      => C:\ti\processor_sdk_vision_03_07_00_00\ti_components \os_tools\windows\cxdctools_3_32_01_22_core

    5.将 目录更改为 C:\ti\processor_sdk_vision_03_07_00_00\vision_sdk\build

    6. gmake.exe -s -j 视情况而定

    B/R  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在没有-j 选项的情况下启动生成。

    gmake -s 取决于

    游戏玩家

     

     谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavirju 您好!  

    操作系统平台:Windows 10 (19041.63)

    尝试重新安装 vision SDK 和 a15、链接器。

    并使用-j 选项进行构建!

    它仍然失败。

    B/R

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请按照以下主题提供的说明进行操作。

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavirju 您好!  

    感谢你的帮助。

    一些问题:

    1. 如何将整个 VISION SDK 加载到 CCS 以进行调试?

    目前、IPU1_0只能在 IPC 链路中减半。 但是 、对于 IPU1_0上的用例运算符、

       -如何在 终端屏幕上获得用例选项列表?   

       -您是否了解在  共享区域实现海关用例 C 代码(或其他 C 代码)的任何明确说明或提示? 设置断点的好方法。

    B/R

    Matt Yen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个不同的查询、因此请创建一个新的 E2E 主题、我们将在新主题中进行响应  

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavirju 您好!  

    明白了。

    Matt